DOCA0239KO-05

하드웨어 요구사항

TeSys island DTM Library 를 설치하려면 PC에 다음 하드웨어 요구 사항이 권장됩니다.

장비

최소 요구 사항

권장 요구 사항

프로세서

Pentium 4 또는 Core 2 Duo, 2GHz

Intel® Core™ i3

RAM

2 GB

4 GB

디스플레이

해상도: 1024 x 768, 1366 x 768, 1600 x 1900 및 1920 x 1080 픽셀

해상도: 1600 x 1900 및 1920 x 1080 픽셀

DPI: 96 (100%) 및 120 (125%)

DPI: 96 (100%) 및 120 (125%)

시스템 드라이브의 사용 가능한 하드 디스크 공간

1 GB

2 GB

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?