DOCA0239RU-01

Требования к аппаратному обеспечению

Для установки библиотеки TeSys island DTM рекомендуются следующие характеристики аппаратного обеспечения ПК:

Оборудование

Минимальные требования

Рекомендуется

Процессор

Pentium 4/Core 2 Duo, 2 ГГц

Intel® Core™ i3

ОЗУ

2 ГБ

4 ГБ

Дисплей

Разрешение: 1024 x 768, 1366 x 768, 1600 x 1900 и 1920 x 1080 пикселей

Разрешение: 1600 x 1900 и 1920 x 1080 пикселей

DPI: 96 (100%) и 120 (125%)

DPI: 96 (100%) и 120 (125%)

Свободное пространство на системном жестком диске

1 ГБ

2 ГБ

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?