DOCA0239PTBR-05

Requisitos de hardware

Os seguintes requisitos de hardware são recomendados no PC para instalar a biblioteca do TeSys island DTM Library:

Equipamento

Requisito mínimo

Requisito recomendado

Processador

Pentium 4 ou Core 2 Duo, 2 GHz

Intel® Core™ i3

RAM

2 GB

4 GB

Tela

Resolução: 1024 x 768, 1366 x 768, 1600 x 1900 e 1920 x 1080 pixels

Resolução: 1600 x 1900 e 1920 x 1080 pixels

DPI: 96 (100%) e 120 (125%)

DPI: 96 (100%) e 120 (125%)

Espaço livre no disco rígido na unidade do sistema

1 GB

2 GB

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?