DOCA0239KO-05

TeSys island 개요

TeSys island 는 주로 저전압 부하의 직접 제어 및 관리를 위해 자동화 아키텍처 내에서 통합된 기능을 제공하는 모듈식, 다기능 시스템입니다. TeSys island 는 전기 제어 패널에 설치된 최대 80 A (AC1) 또는 65 A (AC3)의 모터 및 기타 전기 부하를 전환하고, 보호 및 관리할 수 있습니다.

이 시스템은 TeSys Avatars 개념과 함께 설계되었습니다.

이러한 Avatars는:

  • 자동화 기능의 논리 및 물리적 측면 모두를 나타냅니다.

  • 아일랜드의 구성을 결정합니다.

TeSys island 의 논리적 측면은 제품 및 애플리케이션의 모든 수명주기 단계에 걸쳐 소프트웨어 툴과 함께 관리됩니다: 설계, 엔지니어링, 가동, 작동 및 유지 보수.

물리적 TeSys island 는 하나의 DIN 레일에 설치되어 모듈 간 내부적인 통신을 제공하는 플랫 케이블로 연결된 장치 세트로 구성됩니다. 자동화 환경과의 외부적인 통신은 하나의 버스 커플러 모듈을 통해 이뤄지며, TeSys island 는 네트워크에서 하나의 노드로 보여집니다.

기타 모듈에는 스타터, 전원 인터페이스 모듈, IO 모듈, 전압 인터페이스 모듈 및 SIL 인터페이스 모듈이 포함되며, 광범위한 작동 기능이 제공됩니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?