DOCA0239PTBR-05

Visão geral do TeSys island

O TeSys island é um sistema modular e multifuncional que fornece funções integradas em uma arquitetura de automação, essencialmente para o controle direto e gerenciamento de cargas de baixa tensão. OTeSys island pode alternar, ajudar a proteger e gerenciar motores e outras cargas elétricas de até 80 A (AC1) ou 65 A (AC3) instalados em um painel de controle elétrico.

Esse sistema foi desenvolvido com base no conceito de TeSys Avatars.

Estes Avatars:

  • Representam os aspectos lógicos e físicos das funções de automação.

  • Determine a configuração da ilha.

Os aspectos lógicos do TeSys island são gerenciados com ferramentas de software, abrangendo todas as fases do produto e o ciclo de vida da aplicação: projeto, engenharia, comissionamento, operação e manutenção.

A TeSys islandfísica consiste em um conjunto de dispositivos instalados em um único trilho DIN, conectados com um cabo flat para permitir a comunicação interna entre os módulos. A comunicação externa com o ambiente de automação é feita por meio de um único módulo de interface de rede, e o TeSys island é considerado como um nó único na rede.

Os outros módulos incluem partidas, módulos de interface de energia, módulos de E/S analógicos e digitais, módulos de interface de tensão e módulos de interface SIL, abrangendo uma vasta gama de funções operacionais.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?