Обзор TeSys island
TeSys ™ island является модульной многофункциональной системой, обеспечивающей интегрированные функции в рамках архитектуры автоматизации, применяемой, в основном, для прямого контроля и управления низковольтными нагрузками. TeSys island позволяет переключать, обеспечивать защиту и управление электродвигателями и другими электрическими нагрузками до 80 А (AC1) или 65 А (AC3), установленными в электрическом щите управления.
Система построена на концепции TeSys™ Avatars.
Эти Avatars:
-
представляют логические и физические аспекты автоматизируемых функций;
-
определяют конфигурацию TeSys island.
Управление логическими аспектами осуществляется с помощью программных средств, охватывающих все фазы жизненного цикла продукта и применения: проектирование, производство, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и обслуживание.
Физически TeSys island представляет собой комплект устройств, установленных на одной DIN-рейке и соединенных плоским кабелем, обеспечивающим внутренний обмен данными между модулями. Внешний обмен данными со средой автоматизации осуществляется посредством единого модуля удаленного подключения. TeSys island виден в сети как единый узел.
Модули включают в себя пускатели, силовые интерфейсы, модули аналогового и цифрового ввода-вывода, интерфейсные модули напряжения и интерфейсные модули SIL, что охватывает широкий спектр рабочих применений.