DOCA0271FR-00

Moteur deux vitesses

Le bloc de fonction AvMotorTwoSpeeds permet de gérer un moteur deux vitesses.

Bloc de fonction AvMotorTwoSpeeds

Interface d’entrée AvMotorTwoSpeeds

Entrée

Type de données

Description

RunFwdLowCmd

BOOL

Si cette entrée est réglée sur VRAI, le moteur démarre en marche avant vitesse faible.

RunFwdHighCmd

BOOL

Si cette entrée est réglée sur VRAI, le moteur démarre en marche avant à haute vitesse.

ResetTrip

BOOL

Si cette entrée est réglée sur VRAI, les déclenchements détectés dont les conditions de réinitialisation de déclenchement sont satisfaites seront réinitialisés pour cet avatar.

ResetAlarmCntrs

BOOL

Si cette entrée est réglée sur VRAI, tous les compteurs d’alarmes sont réinitialisés pour cet avatar.

ResetTripCntrs

BOOL

Si cette entrée est réglée sur VRAI, tous les compteurs de déclenchement sont réinitialisés pour cet avatar.

ResetMaxIRMS

BOOL

Si cette entrée est réglée sur VRAI, la valeur Ieff de courant moyen maximum et l’horodatage sont réinitialisés.

RecordToUChannel1

BOOL

Si cette entrée est réglée sur VRAI, le Temps d’utilisation Voie correspondant s’incrémente en fonction de l’énergie mesurée pour l’avatar sélectionné. L'enregistrement de ce ToU se poursuit pour les voies activées jusqu'à ce qu'elles soient désactivées.

RecordToUChannel2

BOOL

RecordToUChannel3

BOOL

RecordToUChannel4

BOOL

Interface de sortie AvMotorTwoSpeeds

Sortie

Type de données

Description

Prêt

BOOL

Indique VRAI si le bloc de fonction est prêt à recevoir une commande d’exécution.

RunFwdLowStatus

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, le moteur tourne à vitesse faible. Si cette sortie est réglée sur FAUX, le moteur est à l’arrêt ou tourne à haute vitesse.

Déclenché

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, un événement de déclenchement de protection a été détecté par l’avatar.

Alarme

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, une alarme de protection a été détectée par l’avatar.

UpstreamVltg1

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’avatar a détecté que l’alimentation principale en amont est présente pour le premier démarreur / équipement d’alimentation de cet avatar (disjoncteur fermé).

AssetAlarm

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, un dispositif d’alimentation ou un démarreur SIL dans l’avatar a atteint ou dépassé 90 % de la durabilité prévue (selon le paramètre d’avatar).

RunFwdHighStatus

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, le moteur tourne à haute vitesse. Si cette sortie est réglée sur FAUX, le moteur est à l’arrêt ou tourne à vitesse faible.

LoadRunning

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, une commande Exécuter ou Fermer a été exécutée et du courant circule entre les pôles (équivalent au moteur en marche, mais également valable pour les avatars sans moteur).

ReadyToReset

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’avatar satisfait aux conditions de réinitialisation du déclenchement et peut être réinitialisé par une commande de réinitialisation du déclenchement.

UpstreamVltg2

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’avatar a détecté que l’alimentation principale en amont est présente pour le deuxième démarreur / équipement d’alimentation de cet avatar.

LocalFwdLowCmdSts

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, la logique de l’avatar est contrôlée par les commandes reçues sur les entrées numériques et les commandes de l’automate sont ignorées.

LocalFwdHighCmdSts

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, la logique de l’avatar est contrôlée par les commandes reçues sur les entrées numériques et les commandes de l’automate sont ignorées.

ByPassCmdSts

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’avatar poursuit son activité et ne s’arrête pas en cas de déclenchement.

ManualModeOverrideStatus

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, l’avatar est contrôlé par commande locale et contrôle PV lorsqu’il est en mode manuel.

LoadStarting

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, le moteur est en phase de démarrage.

AvgIRMS

DINT

Indique la moyenne des valeurs Ieff actuelles de la phase la plus récente. (Unité : mA)

AvgIRMS_O

DINT

Indique la moyenne des valeurs Ieff de dépassement les plus récentes du courant de phase. (Unité : mA.)

PVInput0

INT

Renvoie la valeur mesurée de l'entrée PV.

PVInput1

INT

PVInput2

INT

PVInput3

INT

PVInput4

INT

PVSwitch0

BOOL

Si cette sortie est réglée sur VRAI, le commutateur PV représente une commande ON.

PVSwitch1

BOOL

PVSwitch2

BOOL

PVSwitch3

BOOL

PVSwitch4

BOOL

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?