8536IB1905ZH-05

注意事项

在执行本指南中的任何步骤之前,请阅读并理解以下注意事项。

危险
电击、爆炸、电闪弧光危险
  • 只能由具备资质的电工来安装和维修本设备。
  • 在本设备上或设备内部进行操作之前,请关闭向本设备供电的所有电源。
  • 操作本设备和任何相关产品时,请仅使用指定的电压。
  • 务必使用额定值正确的电压传感设备来确认电源已关闭。
  • 在对人员和/或设备有危险的地方使用适当的联锁装置。
  • 电源电路必须按照当地和国家法规要求进行接线和保护。
  • 使用适当的个人防护设备 (PPE),并遵循 NFPA 70E、NOM-029-STPS 或 CSA Z462 或当地同等标准的安全电气操作规范。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
意外的设备操作
  • 请勿拆卸、维修或改造此设备。其中没有可由用户维护保养的零件。
  • 在适合其预期应用环境的外壳中安装和操作此设备。
  • 在投入使用之前,必须对该设备的每个实施环节进行单独和彻底的测试,以确保其正常运行。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

警告:本产品可能会使您接触到化学物质,包括加利福尼亚州已公布的会导致癌症的氧化锑(三氧化二锑)。欲了解更多信息,请转至 www.P65Warnings.ca.gov

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?