8536IB1905ZH-05

了解 Avatar 命令和状态位

EDS 文件包含有关各种 Avatar 命令和状态数据的详细信息。这些被描述为 A1_Commands(Avatar 1 命令)、A2_Commands1(第一组 Avatar 2 命令)、A2_Commands2(最后一组 Avatar 2 命令)等。

在很多编程工具中,各参数仅用完整字节表示。但是,EDS 文件包含每个比特的详细描述。如果编程工具不显示此信息,要访问此信息,可利用 EZ-EDS 等 EDS 文件查看器打开 EDS 文件。如果您选择参数(比如下文显示的 A2_Commands1),然后选择 Enumerate(枚举),则显示每个比特的完整描述。

EZ-EDS 枚举

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?