8536IB1905ZH-05

在单个编程工具中使用多个 TeSys™ Island 设备

EDS 文件导出输出是一种针对具体已配置阀岛的文件。它含有用于 Avatar 和设备以及您选择的顺序的信息。如果您在电脑或编程环境上使用多个阀岛,则您将拥有多个 EDS 文件。通常,编程工具将不允许产品名称冲突或多个导入设备的版本冲突。例如,您无法为 TeSyS™ island 1.1 版本导入两个不同的 EDS 文件。要解决此问题并使用多个阀岛配置(每个岛阀作为编程工具中的设备导入),建议您使用文本编辑器或 EZ-EDS 软件在 EDS 文件中编辑 MinRev 和 ProdName,如下所示。

EZ-EDS 生成的电子数据表

EZ-EDS TeSys island EDS 文件导出

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?