DOCA0272KO-00

PROFIBUS DP 및 PROFINET IO 차이

이 문서의 지침은 PROFIBUS DP와 PROFINET IO에 모두 적용됩니다. Siemens® TIA Portal 및 SoMove™ 소프트웨어는 PROFIBUS DP 및 PROFINET IO 버스 커플러 시스템과 동일한 메커니즘을 사용합니다. 그러나 두 버스 시스템 간의 장치 처리 방식에는 약간의 차이가 있습니다.

일반적으로 대부분의 차이는 SoMove™ 소프트웨어에서 해결합니다. SoMove™ 소프트웨어는 각 버스 시스템에 대해 내보낸 AML 파일에 적절한 구조를 생성합니다. 그래도 Siemens TIA Portal에서 기능 블록에 대해 일부 매개변수를 수동으로 설정해야 할 수도 있습니다.

PROFIBUS DP는 주소 지정을 위해 숫자 노드 ID를 사용합니다. PROFINET IO는 주소 지정을 위해 IP 주소 또는 PROFINET 이름을 사용합니다. SoMove 소프트웨어에 주소가 할당된 경우 AML 파일에 주소가 자동으로 전송됩니다. 그렇지 않으면 Siemens TIA Portal에서 자동으로 기본 주소를 할당합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.