DOCA0272IT-00

Differenze tra PROFIBUS DP e PROFINET IO

Le istruzioni contenute in questo documento si applicano a PROFIBUS DP e a PROFINET IO. Siemens® TIA Portal e il software SoMove™ usano gli stessi meccanismi per i sistemi bus coupler PROFIBUS DP e PROFINET IO. Tuttavia, sussistono differenze minime fra le modalità di gestione dei dispositivi usando i due sistemi bus.

In generale, gran parte delle differenze viene gestita dal software SoMove™. Il software SoMove™ crea le strutture appropriate nel file AML esportato per ciascun sistema bus. Potrebbe essere ancora necessario impostare manualmente alcuni parametri dei blocchi di funzione in Siemens TIA Portal.

PROFIBUS DP usa un ID nodo numerico per l'indirizzamento. PROFINET IO usa un indirizzo IP per un nome PROFINET per l'indirizzamento. Se gli indirizzi vengono assegnati nel software SoMove, gli indirizzi verranno automaticamente trasferiti nel file AML. In caso contrario, Siemens TIA Portal assegna automaticamente indirizzi predefiniti.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?