DOCA0272TR-00

PROFIBUS DP ve PROFINET IO Arasındaki Farklar

Bu belgedeki talimatlar hem PROFIBUS DP hem de PROFINET IO için geçerlidir. Siemens® TIA Portal ve SoMove™ yazılımı, PROFIBUS DP ve PROFINET IO haberleşme modülü sistemleri için aynı mekanizmaları kullanır. Ancak, bu iki haberleşme sistemi arasında aygıtların adreslenmesiyle ilgili küçük farklar vardır.

Genel olarak farkların çoğu SoMove™ yazılımı tarafından halledilir. SoMove™ yazılımı, dışa aktarılan AML dosyasında bu iki haberleşme sisteminin her biri için uygun yapılar oluşturur. Yine de Siemens TIA Portal’da işlev blokları için bazı parametreleri manuel olarak ayarlamanız gerekebilir.

PROFIBUS DP’de, adresleme için bir Sayısal düğüm kimliği (node ID) kullanılır. PROFINET IO’da adresleme için bir IP adresi ya da bir PROFINET adı kullanılır. Adresler, SoMove yazılımında atanmışsa AML dosyasına otomatik olarak aktarılır. Aksi takdirde Siemens TIA Portal otomatik olarak varsayılan adresleri atar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?