Hora del sistema
Perfil de bloque funcional
Tipo de bloque funcional |
Bloque funcional Avatar del sistema. |
Tipo de acceso a datos |
Acíclico (lectura/escritura). |
Uso previsto |
Avatar del sistema (módulo de interfaz de bus). |
Funcionalidad |
El bloque funcional Hora del sistema lee y escribe la hora del sistema del módulo de interfaz de bus. El comando de escritura tiene mayor prioridad. |
Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este Avatar.