DOCA0272KO-00

시스템 시간

기능 블록 프로필

기능 블록 유형

시스템 아바타 기능 블록.

데이터 액세스 유형

비순환(읽기/쓰기).

사용 목적

시스템 아바타(버스 커플러).

기능

시스템 시간 기능 블록은 버스 커플러의 시스템 시간을 읽고 씁니다. 쓰기 명령이 우선 순위가 높습니다.

다음 섹션에서는 이 아바타에 대한 PROFINET IO 및 PROFIBUS DP 기능 블록의 인터페이스 및 매개변수 사용에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.