DOCA0224ZH-02

兼容性

下表显示了有效版本的数字工具与 TeSys island 模块的兼容性。

配置/编程软件

TeSys island 固件版本

TeSysisland_001.100.0013.sedp

TeSysisland_002.100.016.sedp

TeSysisland_002.200.008.sedp

TeSysisland_002.300.006.sedp

TeSysisland_003.000.001.sedp

TeSysisland_003.000.002.sedp

TeSysisland_003.001.001.sedp

DTM(SoMove 或任何 FDT 容器)

DTM v1.0.1401

X

X

X

X

X

X

DTM v1.1.0

X

X

X

X

X

X

DTM v2.1.1

X

X

X

X

X

注: 当使用 Modbus TCP 或 EtherNet/IP 时,DTM v2.1.1 是兼容的,并且仅适用于以前存在的设备和负载 avatar。

DTM v2.2.0 或 DTM v2.2.1(等效)

X

X

X

X

X

DTM v2.3.0

X

X

X

X

X

X

DTM v2.4.0

X

X

X

X

X

X

DTM v2.4.1

X

X

X

X

X

DTM v2.4.2

X

X

X

X

X

EcoStruxure Machine Expert

EcoStruxure Machine Expert v1.1 或 v1.2

功能块库:1.0.15.0

设备描述:

  • Modbus TCP:1.1.0.0

  • Ethernet/IP:1.1.0.0

X

X

X

X

X

X

EcoStruxure Machine Expert v1.2.3 或更高版本

功能块库:2.0.2.0

设备描述:

  • Modbus TCP:1.1.6

  • Ethernet/IP:1.1.7

X

X

**

**

**

注: **如果 IO 端口分配有变化,则 EcoStruxure Machine Expert 不兼容。
注: **采用 Modbus TCP 协议的 Machine Expert 的 PLC 的功能块库不兼容。

解决办法:将 Schneider Electric Machine Expert Modbus TCP PLC 用作第三方 PLC。

EcoStruxure Control Expert V15.0 SP1 或更高版本

TeSys island 库 2021

PSx DTM 库版本:3.14.54

PLC M580 - CPU 固件 3.20

X

X

*

*

*

注: *如果 IO 端口分配有变化,则 EcoStruxure Control Expert 不兼容。

Studio 5000 V30 或更高版本

NA

NA

NA

NA

NA

*

*

*

注: 确保使用兼容的 DTM 版本导出 L5X 文件。
注: *如果 IO 端口分配有变化,则 Studio 5000 不兼容。

TIA Portal V15 或更高版本

库:TeSysisland_TIAV15_V2.1.1.zal15

GSD:SCHE1135.GSD(版本 1.0)

GSDML:GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200202.xml

注: 确保使用兼容的 DTM 版本导出 AML 文件。

X

X

X

X

X

X

库:TeSysIsland_TIAV15_V2.2.0.zal15

GSD:SCHE1135.GSD(版本 2.0)

GSDML:GSDML-V2.35-SchneiderElectric-TeSysisland-20200404.xml

注: 确保使用兼容的 DTM 版本导出 AML 文件。

X

X

*

*

*

注: *如果 IO 端口分配有变化,则 TIA Portal 不兼容。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.