Versione del firmware 002.300.006
Correzione dei bug
-
La transizione tra stati non ha reimpostato gli ingressi logici dell'avatar.
-
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ha causato un grave errore nel servizio Ethernet, se reindirizzato attraverso un'altra TeSys island.
-
Il bus coupler non è entrato nella modalità di interruzione dell'alimentazione, se alimentato dal segnale 12 V.
-
Le informazioni sugli asset di tensione dal modulo di interfaccia della tensione (VIM) indicavano un ridimensionamento errato.
-
Gli accessori DTM non erano corretti per gli starter formato 3 (era visualizzata la dimensione di 1 kit).
-
La potenza attiva e quella reattiva totale per l'avatar di sistema include gli avatar senza il monitoraggio energia abilitato.
-
È stata rilevata una frequenza basata sulla tensione A-C (e non A-N) se configurata per la monofase.
Nuove funzioni
-
Aggiunta della modalità di controllo Dahlander quando Controllo Dahlander abilitato è su Sì.
-
Aggiunta del Gestore certificato a TeSys island per configurare il certificato di sicurezza.
-
Miglioramenti della sicurezza informatica.
-
Quando il bus coupler è in Fallback IP, non è previsto un doppio controllo dell'indirizzo IP.
Problemi noti
-
Lo stato della modalità locale non ha funzionato per "Trasportatore a un senso di marcia, SIL Stop, Cat C. 1/2" e "Trasportatore a due sensi di marcia, SIL Stop, Cat C. 1/2".
-
Carica da dispositivo non funziona in presenza di più di 16 starter nella configurazione.
Il problema interessa tutti i precedenti pacchetti firmware di TeSys island.
Soluzione alternativa: salvare le configurazioni nel software SoMove o EcoStruxure Machine Expert e connettersi al dispositivo senza utilizzare Carica da dispositivo.