DOCA0127ZH-03

FLC

满载电流。又称为额定电流。电机将以额定电压和额定负载运行时的电流。LTMR 控制器有两种 FLC 设置:FLC1(电机满载电流比)和FLC2(电机高速满载电流比),每个都设置为 FLC max 的百分比。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?