DOCA0127ZH-03

电机保护功能

概述

本章介绍LTMR控制器提供的电机保护功能。

电机保护功能简介

概述

本节向您介绍 LTMR 控制器提供的电机保护功能,包括保护参数和特性。

定义

预定义功能和数据

LTMR 控制器监视电流、接地电流以及电机温度传感器参数。当 LTMR 控制器连接至扩展模块时,它还可以监视电压和功率参数。LTMR 控制器在保护功能中使用这些参数来检测脱扣和报警条件。对于预定义的操作模式,LTMR 控制器对脱扣和报警条件的响应是固定的。逻辑输出 O.4 在发生脱扣时激活,而逻辑输出 O.3 在发出报警时激活。有关预定义运行模式的详细信息,请参阅 运行模式

您可以配置这些电机保护功能,以检测是否存在不良运行状况,而这些状况如果不解决的话,会损坏电机和设备。

所有的电机保护功能都包括脱扣检测,而大多数的保护功能也包括报警检测。

自定义功能和数据

除了采用预定义运行模式中的保护功能和参数外,您也可以采用 TeSys T DTM 中的自定义逻辑编辑器创建新的自定义运行模式。要创建自定义运行模式,请选择任一预定义运行模式,然后对其代码进行编辑,以满足您的应用要求。

使用自定义逻辑编辑器,您可以通过以下方式创建自定义运行模式:

  • 修改 LTMR 控制器对保护脱扣或报警的响应

  • 根据预定义参数或新创建的参数添加新功能

脱扣

脱扣是一种严重的不良运行状况。可对脱扣相关参数进行配置,用于大多数保护功能中。

LTMR 控制器对脱扣的响应如下:

  • 输出 O.4 触点:

    • 触点 95-96 打开

    • 触点 97-98 闭合

  • 在 LTMR 以太网控制器上:报警/MS LED 灯点亮

    • 如果每秒闪烁红色一次则为次要脱扣(仅限 EtherNet/IP)

    • 红灯常亮则为次要脱扣(仅限 Modbus/TCP)

    • 红灯常亮则为严重脱扣

  • 在其他 LTMR 控制器上:报警 LED 灯点亮(红灯常亮)

  • 脱扣状态位在脱扣参数中设置

  • HMI 屏幕上显示文本信息(若连接 HMI 的话)

  • 如已连接,TeSys T DTM 中会显示脱扣状态指示灯

LTMR 控制器计算并记录每种保护功能的脱扣次数。

发生脱扣后,仅解决潜在状况并不能清除脱扣。若要清除脱扣,必须复位 LTMR 控制器。欲了解更多信息,请参阅 脱扣管理 - 简介

报警

报警是一种不太严重但仍然是不希望出现的运行状况。报警表明可能需要采取纠正措施来消除不良状况。如果置之不理的话,就会导致脱扣状况。可对报警相关参数进行配置,用于大多数保护功能中。

LTMR 控制器对报警的响应如下:

  • 输出 O.3 闭合

  • 在 LTMR 以太网控制器上:报警/MS LED 灯闪烁(仅限 Modbus/TCP)

  • 在其他 LTMR 控制器上:报警 LED 为红色,每秒闪两次

  • 报警状态位在报警参数中设置

  • HMI 屏幕上显示文本信息(若连接的话)

  • TeSys T DTM 中会显示报警状态指示灯

注: 在一些保护功能中,报警检测与脱扣的阀值相同。而在其它保护功能中,报警检测具有单独的阀值。

当测量值不再超出报警阀值正负 5% 滞后带的情况下,LTMR 控制器就会清除报警。

电机保护特性

工作

下图描述了典型电机保护功能的操作情况。该图与下面的图以电流为例。但是,同样的原理也适用于电压。

I 监控参数测量

Is1 报警阈值设置

Is2 脱扣阈值设置

T 脱扣超时设置

Inst 瞬时报警/脱扣检测

设置

一些保护功能包含可配置设置,其中有:

  • 脱扣阈值:设置会引发保护功能脱扣的监控参数的限制值。

  • 报警阈值:设置会引发保护功能报警的监控参数的限制值。

  • 脱扣超时:引发保护功能脱扣前必须完成的延时。超时行为取决于脱扣电流特征参数文件。

  • 脱扣曲线特征 (TCC):LTMR 控制器的所有保护功能都具有定时脱扣特征,热过载反向热保护功能除外,它同时具有反向脱扣和定时脱扣曲线特征,如下图所示。

定时 TCC:无论测得的强度值(电流)如何,脱扣超时的持续时间始终保持常数,如下图所示:

反向 TCC:延时持续时间与测得的数量值(此处为热容量)成反比。随着测得的数量值增大,造成危害的可能性也增大,因此导致延时持续时间缩短,如下图所示:

延时

为了增强稳定性,电机保护功能在脱扣或报警响应复位前,采用加上或减去设置的阈值限制值所得的延时值。延时值按百分比计算,通常为阈值限制值的 5%,通过

  • 减去阈值获得上限阈值,

  • 加上阈值获得下限阈值。

下图介绍了延时应用于上限阈值时测量过程 (Inst) 的逻辑结果:

d 滞后百分比

热电机保护功能

概述

本节介绍 LTMR 控制器的热电机保护功能。

热过载

概述

通过选择以下设置之一,可以将 LTMR 控制器配置为提供热保护:

每个设置代表一条脱扣特征曲线。LTMR 控制器会将所选设置存入其“热过载模式”参数。一次只可激活一个设置。有关各设置的操作和配置信息,请参阅随后的主题。

参数设置

热过载功能具有下列可配置的参数设置,这些设置适用于每个脱扣电流特性:

参数

设定范围

出厂设置

模式

  • 反向热保护

  • 定时限

反向热保护

脱扣启用

启用/禁用

启用

警报启用

启用/禁用

启用

电机辅助风扇冷却

启用/禁用

禁用

热过载 - 反时限热保护

说明

如果您将“热过载模式”参数设为 反向热保护 并选择了一个电机脱扣等级,LTMR 控制器会监控电机所采用的热容量,并在遇到下列情形时发出相应的信号:

  • 当所采用的热容量超出已配置的报警阈值时,便发出报警信号,

  • 采用的热容量大于 100% 时脱扣。

小心
电机过热危险
“电机脱扣等级”参数必须设为电机的加热特性。在设置该参数之前,请参阅电机制造商的说明。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

热过载报警没有延时。

LTMR 控制器计算所有运行状态下的热容量水平。LTMR 控制器断电时,LTMR 会将上次测量的电机热状态值保留 30 分钟,以便再次通电时估计电机的热状态。

脱扣和报警监控可以单独启用和禁用。

  • 如果所采用的热容量比报警阈值低 5%LTMR 控制器便会清除热过载报警。

  • 当所采用的热容量低于脱扣复位阈值,而脱扣复位超时已过去,可以将热过载脱扣复位。

紧急重启复位

遇到紧急情况时,您可以从 PLC 或 HMI 发出“清除热容量水平命令”,让过载的电机重启。该命令会将电机所采用的热容量值复位为 0,并忽略电机重启之前其热模型要求的冷却周期。

该命令还会复位“快速循环锁定超时”,以便立即重启,而不锁定。

“清除所有命令”并不执行“清除热容量水平”命令。

警告
电机保护缺失
清除热容量水平会禁止热保护功能,并导致设备过热,还可能引起火灾。在立即重启至关重要的情况下,应限制应用在禁止热保护的情况下继续运行。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

清除热容量水平命令不会复位脱扣响应。而

  • 只有对 LTMR 控制器采取外部措施(如减轻电机负载),才可清除脱扣条件,

  • 只有“脱扣复位模式”参数中配置的有效复位措施发出的复位命令才能复位脱扣响应。

警告
意外的设备操作
  • 如果 LTMR 控制器用于 2 线控制电路中,复位命令可能会使电机重启。
  • 设备运行必须遵守当地和国家/地区的安全法规和守则。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

运行

热过载反向热保护功能以融合了两个热图像的电机的热模型为基础:

  • 代表电机和转子绕组热状态的铜基图像,及

  • 代表电机机架热状态的铁基图像。

在利用所测得的电路以及输入电机脱扣等级设置来计算电机所采用的热容量时,LTMR 控制器只考虑铁或铜中最高的热状态,如下图所示:

θ 热量值

θfe 铁脱扣阈值

θcu 铜脱扣阈值

t 时间

如果选择了反向热保护脱扣模式,指示因负载电流而采用的热容量的“热容量水平”参数会在电机启动和运行时逐渐增加。当 LTMR 控制器检测到热容量水平 (θ) 超出脱扣阈值 (θ s) 时,它便会触发热过载脱扣,如下图所示:

功能特性

热过载反向热保护功能包括以下特性:

  • 一个电机脱扣等级设置:

    • 电机脱扣等级

  • 四个可配置阈值:

    • 电机满载电流比 (FLC1)

    • 电机高速满载电流比 (FLC2)

    • 热过载报警阈值

    • 热过载脱扣复位阈值

  • 一次延时:

    • 脱扣复位超时

  • 两个功能输出:

    • 热过载脱扣

    • 热过载脱扣

  • 两个计数统计数据:

    • 热过载脱扣计数

    • 热过载报警计数

  • 一个用于电机外部辅助冷却风扇的设置:

    • 电机辅助风扇已冷却

  • 一个所用热容量的测量值:

    • 热容量水平

注: 对于配置为 2 速预定义操作模式的 LTMR 控制器,使用了 2 个脱扣阈值:FLC1FLC2

功能块图

Imax 最大电流

θmax 热容量水平

θs1 热过载报警阈值

参数设置

热过载反时限热保护功能具有以下可配置的参数设置:

参数

设置范围

出厂设置

FLC1、FLC2

  • 0.4...8.0 A,增量为 0.08 A,适用于 LTMR08

  • 1.35...27.0 A,增量为 0.27 A,适用于 LTMR27

  • 5...100 A,增量为 1 A,适用于 LTMR100

  • 0.4 A,适用于 LTMR08

  • 1.35 A,适用于 LTMR27

  • 5 A,适用于 LTMR100

报警阈值

热容量的 10...100%

热容量的 85%

电机脱扣等级

5...30,增量为 5

5

脱扣复位超时

50...9999,增量为 1 s

480 s

脱扣复位阈值

热容量的 35...95%

热容量的 75%

热过载反时限热保护功能具有以下不可配置的参数设置:

参数

固定设置

热过载脱扣阈值

热容量的 100%

技术特性

热过载反时限热保护功能具有以下特性:

特性

数值

滞后

热过载报警阈值的 –5%

脱扣时间精度

+/– 0.1 s

热过载 - 定时

描述

当您将“热过载模式”参数设置为定时时,LTMR 发出信号:

  • 报警(测得的最大相电流超过可配置的阈值(OC1 或 OC2)时)。

  • 脱扣(最大相电流在设定的延时内持续超过同一阈值(OC1 或 OC2)时)。

在启动命令发出后、保护功能激活和脱扣超时之前,热过载定时脱扣会有一个不变量的延时,如下图所示:

Is 脱扣和报警阈值(OC1 或 OC2)

T1 启动命令

T2 已过去的延时

热过载定时报警没有延时。

脱扣和报警监控可以单独启用和禁用。

启动后,在“长时启动脱扣超时”设置定义的延时内,禁用定时保护功能。如将 LTMR 控制器配置为过载预定义运行模式,该控制器会将电流由关闭改为打开,从而开始启动。启动时,电机可以利用这一延时输出必要的电流,以克服电机静止时的惯性。

注: 配置该保护功能时,需要配置长时启动保护功能,包括“长时启动脱扣超时”参数。

功能特性

热过载定时功能包括以下特性:

  • 个可配置的阈值设置;其中一个设置 (OC1) 用于单速电机,双速电机则需要两个设置:

    • OC1(电机满载电流比) 或

    • OC2(电机高速满载电流比)

  • 一次延时:

    • 过流时间(O-Time,由“热过载定时脱扣超时”参数设定)

  • 两个功能输出:

    • 热过载报警

    • 热过载脱扣

  • 两个计数统计数据:

    • 热过载脱扣计数

    • 热过载报警计数

结构图

I1 相 1 电流

I2 相 2 电流

I3 相 3 电流

Is 脱扣和报警阈值(OC1 或 OC2)

T 脱扣超时

参数设置

定时热过载功能功能具有下列可配置的参数设置:

参数

设定范围

出厂设置

脱扣阈值:

  • 电机满载电流比 (OC1)

    - 或 -

  • 电机高速满载电流比 (OC2)

FLCmax 的 5...100%,增量为 1%。

注意:OC1 和 OC2 设置可直接在 HMI 的设置菜单中设置,或者在 TeSys T DTM参数选项卡中置(单位:安培)。

FLCmax 的 5%

热过载脱扣定时超时(O-Time 或过流时间)

1...300 秒,增量为 1 秒

10 s

热过载报警阈值

OC 的 20...800%,增量为 1%

OC 的 80%

长时启动脱扣超时*(D-时间)

1...200 秒,增量为 1 秒

10 s

技术特性

定时热过载功能具有以下特性:

特性

延时

报警和脱扣阈值的 –5%

脱扣时间精度

+/– 0.1 s

示例

下图介绍了定时热过载脱扣:

OC 脱扣阈值(OC1 或 OC2)

电机温度传感器

概述

LTMR 控制器带有两个端子(T1 和 T2),它们可以连接到电机温度感应元件上,通过检测高温状况为电机绕组提供保护,防止损坏电机或导致性能下降。

电机温度传感器类型参数设置为以下设置之一即可激活这些保护:

一次只能启用一个电机保护感应元件。

注: 电机温度传感器保护以欧姆为单位。PTC 二进制保护阀值预设为 IEC 标准且不可进行配置。PTC 模拟和 NTC 模拟保护功能可能要求您根据选定的感应元件的属性测量相应阀值水平的电阻值。

改变传感器类型后,LTMR 控制器的电机温度感应配置设置将恢复出厂设置。如果用另外一个同类型的传感器替换该传感器,则保留设置值。

参数设置

电机温度传感器功能的配置参数设置如下,它们适用于选定的电机温度传感器类型:

参数

设定范围

出厂设置

传感器类型

  • PTC 二进制

  • PT100

  • PTC 模拟

  • NTC 模拟

脱扣启用

启用/禁用

禁用

警报启用

启用/禁用

禁用

电机温度传感器 - PTC 二进制

描述

当电机温度传感器类型参数设置为 PTC 二进制LTMR 控制器连接到电机中内嵌的二进制正温度系数热敏电阻时,将启用 PTC 二进制电机温度传感功能。

LTMR 控制器会监控温度感应元件的状态并发出:

  • 电机温度传感器报警信号(测得的电阻超过固定阈值)。

  • 电机温度传感器脱扣信号(测得的电阻超过同一固定阈值)。

脱扣和报警状态将持续直至测得的电阻降至电机温度传感器重新闭合的各自固定阈值以下。

电机温度传感器脱扣阈值为出厂预设值,不可进行配置。脱扣监控可启用或禁用。

该功能适用于所有操作状态。

功能特性

PTC 二进制电机温度传感器的功能包括以下特性:

  • 两个功能输出:

    • 电机温度传感器报警

    • 电机温度传感器脱扣

  • 一个计数统计数据:

    • 电机温度传感器脱扣计数

结构图

θ 温度感应元件电阻

参数设置

PTC 二进制电机温度传感器功能具有下列可配置的参数设置:

参数

固定设置

精度

脱扣/报警阈值

2900 Ω

+/– 2%

脱扣/报警重新闭合阈值

1575 Ω

+/– 2%

技术特性

PTC 二进制电机温度传感器的功能具有以下特性:

特性

检测时间

0.5...0.6 s

检测时间精度

+/– 0.1 s

示例

下图介绍的是发生 PTC 二进制电机温度传感器自动复位脱扣的状况:

2900 Ω 脱扣阈值

1575 Ω 脱扣重新闭合阈值

复位 这一时间过后便可执行复位。恢复运行状态前需要执行“启动”命令。在该示例中,自动复位已启用。

电机温度传感器 - PT100

描述

当电机温度传感器类型参数设置为 PTC 二进制LTMR 控制器连接到电机中嵌入的 PT100 传感器时,将启用 PT100 电机温度传感功能。

LTMR 控制器会监控温度感应元件的状态并发出:

  • 如果测得的温度超过可配置的报警阈值,电机温度传感器便会发出报警。

  • 如果测得的温度超过单独设定的脱扣阈值,电机温度传感器就会发生脱扣。

LTMR 直接用 PT100 传感器测量温度。PT100 传感器测得的温度(单位:°C(出厂设置)或 °F)会在 HMI 或 TeSys T DTM 上显示,具体取决于电机温度传感器显示度数 CF 参数:

脱扣或报警状态会持续下去,直至所测得的温度低于脱扣或报警阈值的 95%。

电机温度传感器脱扣或报警的固定检测时间为 0.5 s 至 0.6 s

脱扣和报警监控可以单独启用和禁用。

该功能适用于所有操作状态。

注:

温度是通过以下公式得出的:T = 2.6042 * R - 260.42

其中 R = 电阻Ω)。

注: 要将 3 线 PT100 传感器连接至 LTMR 控制器,只要不布置 3 线 PT100 传感器的补偿引线即可。

功能特性

PT100 电机温度传感器的功能具有以下特性:

  • 两个可配置阈值:

    • 电机温度传感器报警阈值度数

    • 电机温度传感器脱扣阈值度数

  • 两个功能输出:

    • 电机温度传感器报警

    • 电机温度传感器脱扣

  • 一个计数统计数据:

    • 电机温度传感器脱扣计数

  • 一个显示配置:

    • 电机温度传感器显示度数 CF

结构图

θ PT100 传感器测得的温度

θs1 电机温度传感器报警阈值

θs2 电机温度传感器脱扣阈值

参数设置

PT100 电机温度传感器功能具有下列可配置的参数设置:

参数

设定范围

出厂设置

脱扣阈值度数

0...200 °C,增量为 1 °C

0 °C

报警阈值度数

0...200 °C,增量为 1 °C

0 °C

电机温度传感器显示度数 CF

°C (0)

°F (1)

°C

技术特性

PT100 电机温度传感器的功能具有以下特性:

特性

延时

报警阈值和脱扣阈值的 –5%

检测时间

0.5...0.6 s

脱扣时间精度

+/– 0.1 s

示例

下图介绍了电机温度传感器 PT100 出现自动复位脱扣和一个有效的运行命令:

θs2 脱扣阈值

θs3 脱扣重新闭合阈值(脱扣阈值的 95%)

电机温度传感器 - PTC 模拟

描述

当电机温度传感器类型参数设置为 PTC 模拟LTMR 控制器连接到电机中嵌入的模拟 PTC 热敏电阻时,将启用 PTC 模拟电机温度传感功能。

LTMR 控制器会监控温度感应元件的状态并发出:

  • 电机温度传感器报警信号(测得的电阻超过可配置的报警阈值时)。

  • 电机温度传感器脱扣信号(测得的电阻超过单独设定的脱扣阈值时)。

脱扣或报警状态会持续下去,直至所测得的电阻低于脱扣或报警阈值的 95%。

脱扣和报警监控可以单独启用和禁用。

该功能适用于所有操作状态。

功能特性

PTC 模拟电机温度传感器的功能包括以下特性:

  • 两个可配置阈值:

    • 电机温度传感器报警阈值

    • 电机温度传感器脱扣阈值

  • 两个功能输出:

    • 电机温度传感器报警

    • 电机温度传感器脱扣

  • 一个计数统计数据:

    • 电机温度传感器脱扣计数

结构图

θ 温度感应元件电阻

θs1 电机温度传感器报警阈值

θs2 电机温度传感器脱扣阈值

参数设置

PTC 模拟电机温度传感器功能具有下列可配置的参数设置:

参数

设定范围

出厂设置

脱扣阈值

20...6500 Ω,增量为 0.1 Ω

20 Ω

报警阈值

20...6500 Ω,增量为 0.1 Ω

20 Ω

技术特性

PTC 模拟电机温度传感器的功能具有以下特性:

特性

延时

报警阈值和脱扣阈值的 –5%

检测时间

0.5...0.6 s

检测时间精度

+/– 0.1 s

示例

下图介绍了电机温度传感器 PTC 模拟出现自动复位脱扣和一个有效的运行命令:

θs2 脱扣阈值

θs3 脱扣重新闭合阈值(脱扣阈值的 95%)

电机温度传感器 - NTC 模拟

描述

当电机温度传感器类型参数设置为 NTC 模拟LTMR 控制器连接到电机中嵌入的模拟 NTC 热敏电阻时,将启用 NTC 模拟电机温度传感功能。

LTMR 控制器会监控温度感应元件的状态并发出:

  • 电机温度传感器报警信号(测得的电阻低于可配置的报警阈值)。

  • 电机温度传感器脱扣信号(测得的电阻低于单独设定的脱扣阈值)。

脱扣或报警状态会持续下去,直至所测得的电阻超过脱扣或报警阈值的 105%。

脱扣和报警监控可以单独启用和禁用。

该功能适用于所有操作状态。

功能特性

NTC 模拟电机温度传感器的功能包括以下特性:

  • 两个可配置阈值:

    • 报警阈值

    • 脱扣阈值

  • 两个功能输出:

    • 电机温度传感器报警

    • 电机温度传感器脱扣

  • 一个计数统计数据:

    • 电机温度传感器脱扣计数

结构图

θ 温度感应元件电阻

θs1 电机温度传感器报警阈值

θs2 电机温度传感器脱扣阈值

参数设置

NTC 模拟电机温度传感器功能具有下列可配置的参数设置:

参数

设定范围

出厂设置

脱扣阈值

20...6500 Ω,增量为 0.1 Ω

20 Ω

报警阈值

20...6500 Ω,增量为 0.1 Ω

20 Ω

技术特性

NTC 模拟电机温度传感器的功能具有以下特性:

特性

延时

报警阈值和脱扣阈值的 +5%

检测时间

0.5...0.6 s

检测时间精度

+/– 0.1 s

示例

下图介绍了电机温度传感器 NTC 模拟自动复位脱扣:

θr2 脱扣阈值

θr3 脱扣重新闭合阈值(脱扣阈值的 105%)

快速循环锁定

描述

快速循环停止功能防止启动间隔太短造成反复连续不断的涌流对电机产生危害。

快速循环停止功能提供可配置的计时器,在 LTMR 控制器检测规定电流(规定为 FLC 的 20%)时开始计数。同时设置“快速循环停止”位。

如果 LTMR 控制器在快速循环停止完成前检测到“运行”命令,则:

  • “快速循环停止”位保持设置

  • LTMR控制器忽略“运行”命令。阻止电机重启

  • HMI 设备(若连接的话)显示“等待”。

  • LTMRLTMR 控制器的红色警告灯每秒闪烁 5 次,表示 控制器已禁用电机输出,从而防止启动电机造成不良状况

  • LTMR 控制器监控等待时间–如果激活了多个计时器,则 LTMR 控制器在最长的计时器完成前报告最短等待时间。

断电时,LTMR 控制器将锁定计时器的状态存储在非易失性存储器中。LTMR控制器再次接通电源后,计时器重新开始计数,并再次忽略“运行”命令直至计时器完成超时。

将“快速循环停止超时”参数设置为 0 即可禁用此功能。

”快速循环停止超时“设置可在LTMR控制器处于正常操作状态时进行编辑。如果在计时器计数时进行编辑,编辑会在计时器完成计数后生效。

该功能无任何报警和脱扣。

注: 选择过载运行模式时,快速循环停止功能无效。

功能特性

快速循环停止功能包含以下参数:

  • 一次延时:

    • 快速循环停止超时

  • 一个状态位:

    • 快速循环锁定

此外,快速循环停止功能还可以:

  • 禁用电机输出

  • 使 LTMR 警报灯每秒闪烁 5 次

参数设置

快速循环停止功能包含以下参数:

参数

设定范围

出厂设置

快速循环停止超时

0...9999 秒,增量为 1 秒

0 秒

技术特性

快速循环停止功能包含以下特性:

特性

脱扣时间精度

+/–0.1 秒或 +/–5%

示例

电流电机保护功能

概述

本节介绍 LTMR 控制器的电流电机保护功能。

电流相不平衡

描述

遇到下列情形时,电流相不平衡功能会发出相应的信号:

  • 当任何相位的电流与三相平均电流之差超过设定的百分比时,发出报警。

  • 在设定时间段内,任何相位的电流与三相平均电流之差超过单独设定的百分比,则发生脱扣。

小心
电机过热危险
  • 必须正确设置电流相位不平衡脱扣阈值,以防电机过热对连线和电机设备造成损害。
  • 您输入的设置必须遵循国家/地区和当地的安全法规和守则。
  • 在设置该参数之前,请参阅电机制造商的说明。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注: 该功能用来检测和防止发生较小的电流相不平衡。对于较大的不平衡(超过三相平均电压的 80%),则要采用电流相丢失电机保护功能。

该功能有两个可调整的脱扣延时:

  • 其中一个适用于电机处于启动状态时发生的电流失调,而

  • 另一个适用于电机启动后处于运行状态时发生的电流失调

若在启动状态检测到失调,则两种计时器同时开始。

该功能可识别造成电流失调的相位。如果三相平均电流的最大偏差与两相的最大偏差相同,该功能就会识别这两个相位。

脱扣和报警监控可以单独启用和禁用。

该功能仅适用于三相电机。

功能特性

电流相不平衡功能包括以下特性:

  • 两个阈值:

    • 报警阈值

    • 脱扣阈值

  • 两个脱扣延时:

    • 脱扣超时启动

    • 脱扣超时运行

  • 两个功能输出:

    • 电流相不平衡报警

    • 电流相不平衡脱扣

  • 一个计数统计数据:

    • 电流相不平衡脱扣计数

  • 三个指示灯识别电流失调最严重的相位:

    • L1 电流最高不平衡

    • L2 电流最高不平衡

    • L3 电流最高不平衡

结构图

电流相不平衡报警和脱扣:

I1 相 1 电流

I2 相 2 电流

I3 相 3 电流

Iimb 三相电流不平衡比

Is1 报警阈值

Is2 脱扣阈值

T1 脱扣超时启动

T2 脱扣超时运行

参数设置

电流相不平衡功能包含以下参数:

参数

设定范围

出厂设置

脱扣启用

启用/禁用

启用

脱扣超时启动

0.2...20 秒,增量为 0.1 秒

0.7 秒

脱扣超时运行

0.2...20 秒,增量为 0.1 秒

5 s

脱扣阈值

10...70% 的计算失调增量为 1%

10%

警报启用

启用/禁用

禁用

报警阈值

10...70% 的计算失调增量为 1%

10%

注: 脱扣超时启动参数增加了 0.7 秒的时间以避免启动过程中噪扰脱扣。

技术特性

电流相不平衡功能包含以下特性:

特性

延时

脱扣或报警阈值的 –5%

脱扣时间精度

+/–0.1 秒或 +/–5%

示例

下图介绍了运行状态下检测到电流相不平衡时的情况。

ΔI 任何相位的电流与三相平均电流之差的百分比

Is2 脱扣阈值

电流相丢失

描述

遇到下列情形时,电流相丢失功能会发出相应的信号:

  • 报警(任何相位中的电流与三相平均电流的差额超过 80% 时)。

  • 脱扣(设定时间段内任何相位中的电流与三相平均电流的差额超过 80% 时)。

注: 采用这一功能可以检测和防止电流相位大规模失调,超出三相平均电流的 80%。对于较小型的电流不平衡,则采用电流相不平衡电机保护功能。

该功能具有一次可调整的脱扣时间延时,电机处于启动状态或运行状态时可加以应用。

该功能判定出现电流丢失的相位。如果三相平均电流的最大偏差与两相的最大偏差相同,该功能就会识别这两个相位。

脱扣和报警监控可以单独启用和禁用。

该功能仅适用于三相电机。

功能特性

电流相丢失功能包括以下特性:

  • 一个固定脱扣和报警阈值相当于三相平均电流的 80%。

  • 一个脱扣延时:

    • 电流相丢失超时

  • 两个功能输出:

    • 电流相丢失报警

    • 电流相丢失脱扣

  • 一个计数统计数据:

    • 电流相丢失脱扣计数

  • 三个指示灯判定发生电流丢失的相位:

    • L1 电流丢失

    • L2 电流丢失

    • L3 电流丢失

结构图

I1 相 1 电流

I2 相 2 电流

I3 相 3 电流

Ln 与 Iavg 偏差最大的线电流编号

Iavg 三相平均电流

T 脱扣超时

参数设置

电流相丢失功能包含以下可配置的参数:

参数

设定范围

出厂设置

脱扣启用

启用/禁用

启用

超时

0.1...30 秒,增量为 0.1 秒

3 s

警报启用

启用/禁用

启用

注: 脱扣超时参数增加了 0.7 秒的时间以避免启动过程中噪扰脱扣。

技术特性

电流相丢失功能具有以下特性:

特性

延时

三相平均电流的 75%

脱扣时间精度

+/–0.1 秒或 +/–5%

示例

下图介绍的是电机运行状态下发生电流相丢失脱扣的状况。

Δ%I 任何相位的电流与三相平均电流之差的百分比

电流反相

描述

当电流反相功能检测到三相电机的电流相位与电机相序参数 ABCACB 不一致时,会发出脱扣信号。

注: LTMR控制器与扩展模块相连时,电机启动前,相位反相保护以电压相序为依据,而在电机启动后则以电流相序为依据。如电源系统或负载噪音过大,建议使用电压反相保护并禁用电流反相。

该功能:

  • 在电机处于启动状态或运行状态时有效

  • 仅适用于三相电机

  • 不发出任何报警且不带计时器。

该功能可启用或禁用。

功能特性

电流相反相功能增加了一个计数统计,即接线脱扣计数。

参数设置

电流相反相功能包含以下可配置的参数:

参数

设定范围

出厂设置

脱扣启用

启用/禁用

禁用

相序

  • A-B-C

  • A-C-B

A-B-C

技术特性

电流相反相功能包括以下特性:

特性

电机启动时的脱扣时间

电机启动 0.2 秒内

脱扣时间精度

+/–0.1 秒或 +/–5%

长时启动

描述

长时启动功能会在启动状态下检测锁定或失速转子,如果在同一时间段内,电流持续超出单独设定的阈值,该功能便会发出脱扣信号。

每个预定义的运行模式都有各自的电流分布,它们代表着成功的电机启动循环。启动命令发出后,一旦实际的电流分布不同于预期的分布,LTMR 控制器便会检测到长时启动脱扣状况。

脱扣监控可以单独启用和禁用。

本功能没有报警。

启动循环

长时启动保护功能有两个可配置的参数 — 长时启动脱扣阈值和长时启动脱扣超时,LTMR 控制器用这两个参数来定义和检测电机的启动循环。有关详细信息,请参阅启动循环

功能特性

长时启动功能包括以下特性:

  • 一个阈值:

    • 脱扣阈值

  • 一个脱扣延时:

    • 脱扣超时

  • 一个功能输出:

    • 长时启动脱扣

  • 一个计数统计数据:

    • 长时启动脱扣计数

结构图

I1 相 1 电流

I2 相 2 电流

I3 相 3 电流

Is2 脱扣阈值

T 脱扣超时

参数设置

长时启动功能包含以下参数:

参数

设定范围

出厂设置

脱扣启用

启用/禁用

启用

脱扣超时

1...200 秒,增量为 1 秒

10 s

脱扣阈值

FLC 的 100...800%

FLC 的 100%

技术特性

长时启动功能包含以下特性:

特性

延时

脱扣阈值的 –5%

脱扣时间精度

+/– 0.1s 或 +/–5%

示例

下图介绍了长时启动脱扣过程中出现单一阈值时的情况:

Is2 长时启动脱扣阈值

堵转

描述

堵转功能会在运行状态下检测锁定转子,并在遇到下列情形时发出相应的信号:

  • 报警(当电机进入运行状态后相位的电流超出设定阈值时)。

  • 脱扣(当电机进入运行状态后相位的电流超出单独设定的阈值且在设定时间段内保持低于该阈值时)。

如果电机在运行和停止时被堵转,或者突然过载并造成电流过大,便会触发堵转功能。

脱扣和报警监控可以单独启用和禁用。

功能特性

堵转功能包括以下特性:

  • 两个阈值:

    • 报警阈值

    • 脱扣阈值

  • 一个脱扣延时:

    • 脱扣超时

  • 两个功能输出:

    • 堵转报警

    • 堵转脱扣

  • 一个计数统计数据:

    • 堵转脱扣计数

结构图

堵转报警和脱扣:

I1 相 1 电流

I2 相 2 电流

I3 相 3 电流

Is1 报警阈值

Is2 脱扣阈值

T 脱扣超时

参数设置

堵转功能包含以下参数:

参数

设定范围

出厂设置

脱扣启用

启用/禁用

启用

脱扣超时

1...30 秒,增量为 1 秒

5 s

脱扣阈值

FLC 的 100...800%,增量为 1%

FLC 的 200%

警报启用

启用/禁用

禁用

报警阈值

FLC 的 100...800%,增量为 1%

FLC 的 200%

技术特性

堵转功能包含以下特性:

特性

延时

脱扣阈值或报警阈值的 –5%

脱扣时间精度

+/–0.1 秒或 +/–5%

示例

下图介绍了堵转脱扣发生时的情况。

Is2 堵转脱扣阈值

欠流

描述

遇到下列情形时,欠流功能会发出相应的信号:

  • 报警(当电机进入运行状态后平均电流低于设定阈值时)。

  • 脱扣(当电机进入运行状态后三相平均电流低于单独设定的阈值且在设定时间段内保持低于该阈值时)。

当电机电流低于驱动负载所定义的水平,譬如说传动皮带或传动轴出现破损,电机空转而不是载荷运转,便会触发欠流功能。该功能有一个脱扣延时。脱扣和报警监控可以单独启用和禁用。

功能特性

欠流功能包括以下特性:

  • 两个阈值:

    • 报警阈值

    • 脱扣阈值

  • 一个脱扣延时:

    • 脱扣超时

  • 两个功能输出:

    • 欠流报警

    • 欠流脱扣

  • 一个计数统计数据:

    • 欠电流脱扣计数

结构图

欠流报警和脱扣:

Iavg 平均电流

Is1 报警阈值

Is2 脱扣阈值

T 脱扣时间延迟

参数设置

欠流功能具有以下参数:

参数

设定范围

出厂设置

脱扣启用

启用/禁用

禁用

脱扣超时

1...200 秒,增量为 1 秒

1 s

脱扣阈值

FLC 的 30...100%,增量为 1%

FLC 的 50%

警报启用

启用/禁用

禁用

报警阈值

FLC 的 30...100%,增量为 1%

FLC 的 50%

技术特性

欠流功能具有以下特性:

特性

延时

脱扣阈值或报警阈值的 –5%

脱扣时间精度

+/–0.1 秒或 +/–5%

示例

下图介绍了欠流脱扣出现时的情况。

Is2 欠流脱扣阈值

过流

描述

遇到下列情形时,过流功能会发出相应的信号:

  • 报警(当电机进入运行状态后相位的电流超出设定阈值时)。

  • 脱扣(当电机进入运行状态后相位的电流超出单独设定的阈值且在设定时间段内保持低于该阈值时)。

当设备过载时,或者检测到会致使电流增至超出设定阈值的过程状况时,则会触发过电流功能。该功能有一个脱扣延时。脱扣和报警监控可以单独启用和禁用。

功能特性

过电流功能包括以下特性:

  • 两个阈值:

    • 报警阈值

    • 脱扣阈值

  • 一个脱扣延时:

    • 脱扣超时

  • 两个功能输出:

    • 过流报警

    • 过流脱扣

  • 一个计数统计数据:

    • 过流脱扣计数

结构图

I1 相 1 电流

I2 相 2 电流

I3 相 3 电流

Is1 报警阈值

Is2 脱扣阈值

T 脱扣超时

参数设置

过电流功能具有以下参数:

参数

设定范围

出厂设置

脱扣启用

启用/禁用

禁用

脱扣超时

1...250 秒,增量为 1 秒

10 s

脱扣阈值

FLC 的 30...800%,增量为 1%

FLC 的 200%

警报启用

启用/禁用

禁用

报警阈值

FLC 的 30...800%,增量为 1%

FLC 的 200%

技术特性

过电流功能具有以下特性:

特性

延时

脱扣阈值或报警阈值的 –5%

脱扣时间精度

+/–0.1 秒或 +/–5%

示例

下图介绍了过电流脱扣出现时的情况。

Is2 过流脱扣阈值

接地电流

概述

LTMR 控制器可配置为检测接地电流:

使用“接地电流模式”参数,选择内部或外部接地电流脱扣保护。一次只可激活其中一个接地电流模式设置。

参数设置

接地电流保护功能具有以下可配置的参数设置,这些设置适用于内部和外部接地电流保护:

参数

设定范围

出厂设置

接地电流模式

  • 内部

  • 外部

内部

脱扣启用

启用/禁用

启用

警报启用

启用/禁用

启用

启动时禁用接地电流脱扣

启用/禁用

启用

内部接地电流

描述

接地电流模式参数设置为内部时启用内部接地电流功能,设置为外部时禁用内部接地电流功能。

危险
不正确的脱扣检测
  • 内部接地电流功能不能防止人们受到接地电流的伤害。
  • 必须将接地电流脱扣阈值设为保护电机和相关设备的水平。
  • 接地电流脱扣设置必须符合国家和当地的安全法规和规范。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

内部接地电流功能将二次内部电流互感器的电流读数合计,并在遇到下列情形时发出相应的信号:

  • 电流总和超出设定阈值时,发出报警信号。

  • 电流总和超出单独设定的阈值,且在设定的时间段内持续,则发生脱扣。

内部接地电流功能有一个脱扣延时。

电机处于就绪状态、启动状态或运行状态时,可启用内部接地电流功能。可将该功能配置为在启动过程中禁用,仅在就绪和运转状态下启用。

脱扣和报警监控可以单独启用和禁用。

功能特性

内部接地电流功能包括以下特性:

  • 一个接地电流测量值(单位:安培):

    • 接地电流

  • 一个接地电流测量值,用 FLCmin 的百分比 (%) 表示:

    • 接地电流比

  • 两个阈值:

    • 报警阈值

    • 脱扣阈值

  • 一个脱扣延时:

    • 脱扣超时

  • 两个功能输出:

    • 内部接地电流报警

    • 内部接地电流脱扣

  • 一个计数统计数据:

    • 接地电流脱扣计数

结构图

I1 相 1 电流

I2 相 2 电流

I3 相 3 电流

总电流

IΣs1 报警阈值

IΣs2 脱扣阈值

T 脱扣超时

参数设置

内部接地电流功能具有以下参数:

参数

设定范围

出厂设置

内部接地电流脱扣超时

0.5...25 秒,增量为 0.1 秒

1 s

内部接地电流脱扣阈值

FLCmin 的 50...500%,增量为 1%

FLCmin 的 50%

内部接地电流报警阈值

FLCmin 的 50...500%,增量为 1%

FLCmin 的 50%

技术特性

内部接地电流功能具有以下特性:

特性

延时

脱扣阈值或报警阈值的 –5%

脱扣时间精度

+/–0.1 秒或 +/–5%

示例

下图介绍了运行状态下出现内部接地电流脱扣时的情况。

IΣs2 内部接地电流脱扣阈值

外部接地电流

描述

外部接地电流功能在以下情况下启用:

  • 接地电流模式参数设为外部,以及

  • 设定电流变比。

当“接地电流模式”设为内部时,外部接地电流功能禁用。

危险
不正确的脱扣检测
  • 外部接地电流功能不能防止人们受到接地电流的伤害。
  • 必须将接地电流脱扣阈值设为保护电机和相关设备的水平。
  • 接地电流脱扣设置必须符合国家和当地的安全法规和规范。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

LTMR 控制器有两个端子 — Z1 和 Z2,它们可以与外部接地电流传感器相连。外部接地电流功能测量二次外部电流互感器输送的接地电流,并在遇到下列情形时发出相应的信号:

  • 输送的电流超出设定阈值时,发出报警。

  • 输送的电流超出单独设定的阈值,且在设定的时间段内持续,则发生脱扣。

外部接地电流功能有一个脱扣延时。

电机处于就绪状态、启动状态或运行状态时,可启用外部接地电流功能。可将该功能配置为仅在启动过程中禁用,在就绪和运转状态下则启用。

脱扣和报警监控可以单独启用和禁用。

功能特性

外部接地电流功能包括以下特性:

  • 一个接地电流测量值(单位:安培):

    • 接地电流

  • 两个阈值:

    • 报警阈值

    • 脱扣阈值

  • 一个脱扣延时:

    • 脱扣超时

  • 两个功能输出:

    • 外部接地电流报警

    • 外部接地电流脱扣

  • 一个计数统计数据:

    • 接地电流脱扣计数

结构图

Igr 来自外部接地 CT 的接地电流

Igr s1 报警阈值

Igr s2 脱扣阈值

T 脱扣超时

参数设置

外部接地电流功能具有以下参数:

参数

设定范围

出厂设置

外部接地电流脱扣超时

0.1...25 秒,增量为 0.01 秒

0.5 s

外部接地电流脱扣阈值

0.02...20 A,增量为 0.01 A

1 A

外部接地电流报警阈值

0.02...20 A,增量为 0.01 A

1 A

技术特性

外部接地电流功能具有以下特性:

特性

延时

脱扣阈值或报警阈值的 –5%

脱扣时间精度

+/–0.1 秒或 +/–5%

示例

下图介绍了运行状态下出现外部接地电流脱扣时的情况。

Igr s2 外部接地电流脱扣阈值

电压电机保护功能

概述

本节介绍 LTMR 控制器的电压电机保护功能。

电压相不平衡

描述

电压相不平衡功能信号:

  • 报警(任何复合相位中的电压与三相平均电压的差额超过设定的百分比时)

  • 脱扣(任何复合相位中的电压与三相平均电压的差额在设定时间段内超过单独设定的百分比时)

注: 复合相位为 2 种相位的综合测量结果:L1 + L2、L2 + L3 或 L3 + L1.

该功能:

  • LTMR 控制器与扩展模块相连时有效

  • 在平均电压介于标称电压的 50% 与 120% 时有效

  • 可以在电机处于就绪状态、启动状态和运行状态时使用

  • 仅适用于三相电机

该功能有两个可调整的脱扣延时:

  • 其中一次适用于电机处于启动状态时发生电压失调,而

  • 另外一次则适用于电机处于运行状态时或长时启动持续时间结束时发生电压失调

若在启动状态检测到失调,则两种计时器同时开始。

注: 使用该功能检测和防止发生较小的电压相不平衡。对于较大的不平衡(超过三个相位平均电压的 40%),则要采用电压相丢失电机保护功能。

脱扣和报警监控可以单独启用和禁用。

功能特性

电压相不平衡功能包括以下特性:

  • 两个阈值:

    • 报警阈值

    • 脱扣阈值

  • 两个脱扣延时:

    • 脱扣超时启动

    • 脱扣超时运行

  • 两个功能输出:

    • 电压相不平衡报警

    • 电压相不平衡脱扣

  • 一个计数统计数据:

    • 电压相不平衡脱扣计数

  • 三个指示灯判定最大的电压失调相位:

    • L1-L2 最高不平衡

    • L2-L3 最高不平衡

    • L3-L1 最高不平衡

结构图

V1 L1-L2 电压

V2 L2-L3 电压

V3 L3-L1 电压

Ln 与 Vavg 偏差最大的线编号

Vs1 报警阈值

Vs2 脱扣阈值

Vavg 三相平均电压

T1 脱扣超时启动

T2 脱扣超时运行

参数设置

电压相不平衡功能包含以下参数:

参数

设定范围

出厂设置

脱扣启用

启用/禁用

禁用

脱扣超时启动

0.2...20 秒,增量为 0.1 秒

0.7 秒

脱扣超时运行

0.2...20 秒,增量为 0.1 秒

2 s

脱扣阈值

3...15% 的计算失调增量为 1%

10%

警报启用

启用/禁用

禁用

报警阈值

3...15% 的计算失调增量为 1%

10%

技术特性

电压相不平衡功能包含以下特性:

特性

延时

脱扣阈值或报警阈值的 –5%

脱扣时间精度

+/–0.1 秒或 +/–5%

示例

下图介绍的是发生电压相不平衡的状况:

V%Δ 任何相位中的电压和三相平均电压百分比差额

Vs2 脱扣阈值

电压相丢失

说明

电压相丢失功能基于电压相位失衡功能和信号:

  • 在任何相位中的电压与三相平均电压的差额超过 32% 时发生报警。

  • 在设定时间段内任何相位中的电压与三相平均电压的差额超过 32% 时发生脱扣。

该功能:

  • LTMR 控制器与扩展模块相连时有效

  • 在平均电压介于标称电压的 50% 与 120% 时有效

  • 可以在电机处于就绪状态或启动状态时使用

  • 仅适用于三相电机

该功能具有单次可调整的脱扣时间延迟。

注: 采用这一功能可以检测和防止电压相位大规模失衡,超出所有三个相位平均电压的 40%。对于较小型的电压失衡,则采用电压相失衡电机保护功能。

该功能可判定出现电压丢失的相位。如果三相电压平均值的最大偏差与两相的最大偏差相同,该功能就会识别这两个相位。

脱扣和报警监控可以单独启用和禁用。

功能特性

电压相丢失功能包括以下特性:

  • 固定脱扣和报警阈值相当于三相平均电压的 32%。

  • 单一可调节的脱扣时间延迟:

    • 电压相丢失超时

  • 两个功能输出:

    • 电压相丢失报警

    • 电压相丢失脱扣

  • 一个计数统计数据:

    • 电压相丢失脱扣计数

  • 判定发生电压丢失相位的三个指示灯:

    • L1-L2 电压丢失

    • L2-L3 电压丢失

    • L3-L1 电压丢失

功能块图

V1 L1-L2 电压

V2 L2-L3 电压

V3 L3-L1 电压

Ln 与 Vavg 偏差最大的线电压编号

Vavg 三相平均电压

T 脱扣超时

参数设置

电压相丢失功能包含以下可配置参数:

参数

设置范围

出厂设置

脱扣启用

启用/禁用

启用

脱扣超时

0.1...30 秒,增量为 0.1 秒

3 秒

报警启用

启用/禁用

启用

技术特性

电压相丢失功能具有以下特性:

特性

数值

滞后

三相平均电压的 45%

脱扣时间精度

+/–0.1 秒或 +/–5%

示例

下图介绍的是电机启动状态下发生电压相丢失脱扣的状况:

ΔV% 任何相位中的电压和三相平均电压百分比差额

电压相反相

描述

电压相反相功能在检测到三相电机的电压相位乱序时发出脱扣信号,通常表示检测到接线错误。使用“电机相序”参数配置电机转动的方向(ABC 或 ACB)。

该功能:

  • LTMR 控制器与扩展模块相连时可用

  • 在平均电压介于标称电压的 50% 与 120% 时有效

  • 可以在电机处于就绪状态、启动状态和运行状态时使用

  • 仅适用于三相电机

  • 不发出任何报警且不带计时器

该功能可启用或禁用。

功能特性

电压相反相功能增加了一个计数统计,即接线脱扣计数。

参数设置

电压相反相功能包含以下可配置的参数:

参数

设定范围

出厂设置

脱扣启用

启用/禁用

禁用

电机相序

  • A-B-C

  • A-C-B

A-B-C

技术特性

电压相反相功能包括以下特性:

特性

脱扣时间

0.2 秒内

脱扣时间精度

+/– 0.1 s

欠压

描述

遇到下列情形时,欠压功能会发出相应的信号:

  • 报警(相位中的电压低于设定的阈值时)。

  • 脱扣(相位中的电压低于单独设置的阈值且在设定时间段内保持低于该阈值时)。

该功能有一个脱扣延时。脱扣和报警阈值都相当于电机额定电压参数设置 (Vnom) 百分比。

只有在就绪状态和运行状态下 LTMR 控制器与扩展模块相连时,才能使用欠压功能。

脱扣和报警监控可以单独启用和禁用。

功能特性

欠压功能包括以下特性:

  • 两个阈值:

    • 报警阈值

    • 脱扣阈值

  • 一个脱扣延时:

    • 脱扣超时

  • 两个功能输出:

    • 欠压报警

    • 欠压脱扣

  • 一个计数统计数据:

    • 欠压脱扣计数

结构图

V1 L1-L2 电压

V2 L2-L3 电压

V3 L3-L1 电压

Vs1 报警阈值

Vs2 脱扣阈值

T 脱扣超时

参数设置

欠压功能包含以下参数:

参数

设定范围

出厂设置

脱扣启用

启用/禁用

禁用

脱扣超时

0.2...25 秒,增量为 0.1 秒

3 s

脱扣阈值

70...99% 的电机额定电压增量为 1%

85%

警报启用

启用/禁用

禁用

报警阈值

70...99% 的电机额定电压增量为 1%

85%

技术特性

欠压功能包含以下特性:

特性

延时

脱扣阈值或报警阈值的 –5%

脱扣时间精度

+/–0.1 秒或 +/–5%

示例

下图介绍的是发生欠压脱扣的状况。

Vs2 欠压脱扣阈值

过压

描述

遇到下列情形时,过压功能会发出相应的信号:

  • 报警(相位中的电压超过设定的阈值时)。

  • 脱扣(相位中的电压在特定时间段内持续超过单独设置的阈值时)。

该功能有一个脱扣延时。脱扣和报警阈值都相当于电机额定电压参数设置 (Vnom) 百分比。

只有在就绪状态和运行状态下 LTMR 控制器与扩展模块相连时,才能使用过电压功能。

脱扣和报警监控可以单独启用和禁用。

功能特性

过电压功能包括以下特性:

  • 两个阈值:

    • 报警阈值

    • 脱扣阈值

  • 一个脱扣延时:

    • 脱扣超时

  • 两个功能输出:

    • 过压报警

    • 过压脱扣

  • 一个计数统计数据:

    • 过压脱扣计数

结构图

V1 L1-L2 电压

V2 L2-L3 电压

V3 L3-L1 电压

Vs1 报警阈值

Vs2 脱扣阈值

T 脱扣超时

参数设置

过电压功能包含以下参数:

参数

设定范围

出厂设置

脱扣启用

启用/禁用

禁用

脱扣超时

0.2...25 秒,增量为 0.1 秒

3 s

脱扣阈值

101...115% 的电机额定电压增量为 1%

110%

警报启用

启用/禁用

禁用

报警阈值

101...115% 的电机额定电压增量为 1%

110%

技术特性

过电压功能包含以下特性:

特性

延时

脱扣阈值或报警阈值的 –5%

脱扣时间精度

+/–0.1 秒或 +/–5%

示例

下图介绍的是发生过压脱扣的状况。

Vs2 过压脱扣阈值

电压骤降管理

概述

检测到电压骤降时,LTMR 会执行两个不同的功能,以摆脱并自动重新连接负载:

可通过电压骤降模式参数进行选择:

如果电压骤降模式为…

则...

0

不会出现任何情况

1

启用负载脱落功能

2

启用自动重启功能

负载脱落和自动重启功能相互排斥。

负载脱落

描述

LTMR 控制器提供负载脱落,您可以在电压水平大幅下降时用它来禁用非关键性负载。例如,当电源由主公用设施公用部门传输至备用发生器系统时则可使用负载脱落,因为此时备用发生器系统可只能为有限的关键负载供电。

LTMR 只有在选择负载脱落的情况下才可以监控负载脱落。

启用负载脱落功能后,LTMR 控制器监控平均相位电压,并且:

  • 报告负载脱落状况,并在电压低于可配置的电压骤降阀值,且在可配置负载脱落计时器持续时间内始终低于阀值的情况下停止电机,

  • 在电压高于可配置的电压骤降重启阀值后,且在可配置的负载脱落重启计时器持续时间内始终高于阀值的情况下清除负载脱落状况。

LTMR 控制器清除负载脱落状况后:

  • 在 2 线(保持)配置中,发出“运行”命令重启电机,

  • 在 3 线(脉冲)配置中,则不会自动重启电机。

在过载电机运行模式中,负载脱落状况不会影响 O.1 和 O.2 的运行状态。

在独立电机运行模式中,负载脱落状况不会影响 O.2 状态。

如果您的应用中包含其它在外部提供负载脱落的设备,则应当禁用 LTMR 控制器的负载脱落功能。

LTMR 控制器处于正常操作状态时,可以调节所有电压骤降阀值和计时器。负载脱落计时器经过调整后进行计时时,计时器到期后,新的持续时间方才生效。

应用程序中包含 LTME 扩展模块时,才具备这一功能。

功能特性

负载脱落功能包括以下特性:

  • 两个阈值:

    • 电压骤降阀值

    • 电压骤降重启阀值

  • 两个延时:

    • 负载脱落超时

    • 电压骤降重启超时

  • 一个状态标记

    • 负载脱落

  • 一个计数统计数据:

    • 负载脱落计数

另外,负载脱落功能还可以:

  • 禁用逻辑输出 O.1 和 O.2

  • 使警报 LED 指示灯每秒闪烁 5 次

参数设置

负载脱落功能包含以下参数:

参数

设定范围

出厂设置

电压骤降模式

0 = 无

1 = 负载脱落

2 = 自动重启

0 = 无

负载脱落超时

1...9999 秒,增量为 1 秒

10 s

电压骤降阀值

电机额定电压的 50...115%

70%

电压骤降重启超时

1...9999 秒,增量为 1 秒

2 s

电压骤降重启阀值

电机额定电压的 65...115%

90%

技术特性

负载脱落功能包含以下特性:

特性

脱扣时间精度

+/–0.1 秒或 +/–5%

时序

下图为负载脱落功能(2 线配置,自动重启)的时序示例:

1 电机运行

2 负载脱落;电机停止

3 负载脱落清除;电机自动重启(2 线操作)

自动重启

描述

LTMR 控制器提供自动重启功能。

自动重启功能启用后,LTMR 控制器会监控瞬时电压相位并检测电压骤降状况。电压骤降检测会与负载脱落功能共享一些参数。

该功能根据电压骤降的持续时间,管理着三个重启序列:

  • 立即重启:电机自动重启。

  • 延时重启:超时后,电机自动重启。

  • 手动重启:电机自动重启。需要一个运行命令。

LTMR 控制器处于正常操作状态时,可以调节所有自动重启计时器。自动重启计时器经过调整后进行计时时,计时器到期后,新的持续时间方才生效。

应用程序中包含 LTME 扩展模块时,才具备这一功能。

功能特性

自动重启功能包括以下特性:

  • 三个延时:

    • 立即自动重启超时

    • 延时自动重启超时

    • 电压骤降重启超时

  • 五个状态标记:

    • 电压骤降检测:LTMR 处于下降状态

    • 发生电压骤降:在过去的 4.5 秒中检测到电压有所骤降

    • 立即自动重启状态

    • 延时自动重启状态

    • 手动自动重启状态

  • 三个计数统计数据:

    • 立即自动重启计数

    • 延时自动重启计数

    • 手动自动重启计数

参数设置

自动重启功能具有以下参数:

参数

设定范围

出厂设置

电压骤降模式

0 = 无

1 = 负载脱落

2 = 自动重启

0 = 无

电压骤降阀值

电机额定电压的 50...115%

65%

电压骤降重启阀值

电机额定电压的 65...115%

90%

立即自动重启超时

0...0.4 秒,增量为 0 秒。1 s

0.2 秒

延时自动重启超时

  • 0...300 秒:超时设置,增量为 1 秒

  • 301 秒:定时超时

4 s

电压骤降重启超时

0...9999 秒,增量为 1 秒

2 s

技术特性

自动重启功能具有以下特性:

特性

计时精度

+/–0.1 秒或 +/–5%

自动重启行为

自动重启行为的特征是电压骤降持续时间,即失去电压到恢复电压之间的时间。

有两个可用的设置:

  • 立即重启超时、

  • 延时重启超时(延时由“重启延时”规定)。

下图显示了自动重启的各个阶段:

如果电压骤降持续时间低于立即重启超时,而 1 秒之内电压再次骤降,电机将要求延时重启。

延时重启处于活动状态时(延时计时器正在运行):

  • 如果电压骤降,下降期间计时器暂停,

  • 如果发出了启动或停止命令,则取消延时重启。

时序 - 立即重启

下图举例说明了立即重启时的时序:

1 电机运行

2 检测到电压骤降,电机停止

3 电压骤降状况清除,电机自动重启

时序 - 延时重启

下图举例说明了延时重启时的时序:

1 电机运行

2 检测到电压骤降,电机停止

3 电压骤降状况清除,电机自动重启

时序 - 手动重启

下图举例说明了手动重启时的时序:

1 电机运行

2 检测到电压骤降,电机停止

3 电压骤降状况清除,电机自动重启

电机功率保护功能

概述

本节介绍 LTMR 控制器的电机功率保护功能。

欠功率

描述

遇到下列情形时,欠功率功能会发出相应的信号:

  • 报警(有效功率低于设定的阈值时)。

  • 脱扣(有功功率低于单独设置的阈值且在设定时间段内保持低于该阈值时)。

该功能有一个脱扣延时。脱扣和报警阈值都相当于电机额定功率参数设置 (Pnom) 百分比。

只有运行状态下 LTMR 控制器与扩展模块相连时,才能使用欠功率功能。

脱扣和报警监控可以单独启用和禁用。

功能特性

欠功率功能包括以下特性:

  • 两个阈值:

    • 欠功率报警阈值

    • 欠功率脱扣阈值

  • 一个脱扣延时:

    • 欠功率脱扣超时

  • 两个功能输出:

    • 欠功率报警

    • 欠功率脱扣

  • 一个计数统计数据:

    • 欠功率脱扣计数

结构图

Vavg 平均 rms 电压

Iavg 平均 rms 电流

P 功率

Ps1 报警阈值

Ps2 脱扣阈值

T 脱扣超时

参数设置

欠功率功能包含以下参数:

参数

设定范围

出厂设置

脱扣启用

启用/禁用

禁用

脱扣超时

1...100 秒,增量为 1 秒

60 秒

脱扣阈值

20...800% 的电机额定功率增量为 1%

20%

警报启用

启用/禁用

禁用

报警阈值

20...800% 的电机额定功率增量为 1%

30%

技术特性

欠功率功能具有以下特性:

特性

延时

脱扣阈值或报警阈值的 –5%

精度

+/– 5%

示例

下图介绍的是发生欠功率脱扣的状况。

Ps2 欠功率脱扣阈值

过功率

描述

遇到下列情形时,过功率功能会发出相应的信号:

  • 报警(有功功率超过设定的阈值时)。

  • 脱扣(有功功率值超过单独设置的阈值且在设定时间段内保持高于该阈值时)。

该功能有一个脱扣延时。脱扣和报警阈值都相当于电机额定功率参数设置 (Pnom) 百分比。

只有运行状态下 LTMR 控制器与扩展模块相连时,才能使用过功率功能。

脱扣和报警监控可以单独启用和禁用。

功能特性

过功率功能包括以下特性:

  • 两个阈值:

    • 过功率报警阈值

    • 过功率脱扣阈值

  • 一个脱扣延时:

    • 过功率脱扣超时

  • 两个功能输出:

    • 过功率报警

    • 过功率脱扣

  • 一个计数统计数据:

    • 过功率脱扣计数

结构图

Vavg 平均 rms 电压

Iavg 平均 rms 电流

P 功率

Ps1 报警阈值

Ps2 脱扣阈值

T 脱扣超时

参数设置

过功率功能包含以下参数:

参数

设定范围

出厂设置

脱扣启用

启用/禁用

禁用

脱扣超时

1...100 秒,增量为 1 秒

60 秒

脱扣阈值

20...800% 的电机额定功率增量为 1%

150%

警报启用

启用/禁用

禁用

报警阈值

20...800% 的电机额定功率增量为 1%

150%

技术特性

过功率功能包含以下特性:

特性

延时

脱扣阈值或报警阈值的 –5%

精度

+/– 5%

示例

下图介绍的是发生过功率脱扣的状况。

Ps2 过功率脱扣阈值

欠功率因数

描述

欠功率因数保护功能监控功率因数的值并在遇到以下情形时发出信号:

  • 报警(功率因数值低于设定的阈值时)。

  • 脱扣(功率因数值低于单独设置的阈值且在设定时间段内保持低于该阈值时)。

该功能有一个脱扣延时。

只有运行状态下 LTMR 控制器与扩展模块相连时,才能使用欠功率因数保护功能。

脱扣和报警监控可以单独启用和禁用。

功能特性

欠功率因数功能包括以下特性:

  • 两个阈值:

    • 欠功率因数报警阈值

    • 欠功率因数脱扣阈值

  • 一个脱扣延时:

    • 欠功率因数脱扣超时

  • 两个功能输出:

    • 欠功率因数报警

    • 欠功率因数脱扣

  • 一个计数统计数据:

    • 过功率因数脱扣计数

结构图

cosϕs1 欠功率因数报警阈值

cosϕs2 欠功率因数脱扣阈值

T 欠功率因数脱扣超时

参数设置

欠功率因数功能具备以下参数:

参数

设定范围

出厂设置

脱扣启用

启用/禁用

禁用

脱扣超时

1...25 秒,增量为 0.1 秒

10 s

脱扣阈值

0...1 x 功率因数增量为 0.01

0.60

警报启用

启用/禁用

禁用

报警阈值

0...1 x 功率因数增量为 0.01

0.60

技术特性

欠功率因数功能具有以下特性:

特性

延时

脱扣阈值或报警阈值的 –5%

精度

+/–3 或 +/–10% (cos ϕ ≥ 0.6)

脱扣时间精度

+/–0.1 秒或 +/–5%

示例

下图介绍的是发生欠功率因数脱扣的状况。

cosϕs2 欠功率因数脱扣阈值

过功率因数

描述

过功率因数保护功能监控功率因数的值并在遇到以下情形时发出信号:

  • 报警(功率因数值超过设定的阈值时)。

  • 脱扣(功率因数值超过单独设置的阈值且在设定时间段内保持高于该阈值时)。

该功能有一个脱扣延时。

只有运行状态下LTMR控制器与扩展模块相连时,才能使用过功率因数保护功能。

脱扣和报警监控可以单独启用和禁用。

功能特性

过功率因数功能包括以下特性:

  • 两个阈值:

    • 过功率因数报警阈值

    • 过功率因数脱扣阈值

  • 一个脱扣延时:

    • 过功率因数脱扣超时

  • 两个功能输出:

    • 过功率因数报警

    • 过功率因数脱扣

  • 一个计数统计数据:

    • 过功率因数脱扣计数

结构图

cosϕs1 过功率因数报警阈值

cosϕs2 过功率因数脱扣阈值

T 过功率因数脱扣超时

参数设置

过功率因数功能具备以下参数:

参数

设定范围

出厂设置

脱扣启用

启用/禁用

禁用

脱扣超时

1...25 秒,增量为 0.1 秒

10 s

脱扣阈值

0...1 x 功率因数增量为 0.01

0.90

警报启用

启用/禁用

禁用

报警阈值

0...1 x 功率因数增量为 0.01

0.90

技术特性

过功率因数功能具有以下特性:

特性

延时

脱扣阈值或报警阈值的 –5%

精度

+/–3 或 +/–10% (cos ϕ ≥ 0.6)

脱扣时间精度

+/–0.1 秒或 +/–5%

示例

下图介绍的是发生过功率因数脱扣的状况。

cosϕs2 过功率因数脱扣阈值

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.