1743234EN-04

Über das Handbuch

TeSys-Master-Bereich

TeSys ist eine innovative Motorsteuerungs- und -managementlösung des globalen Marktführers. TeSys bietet vernetzte, effiziente Produkte und Lösungen zum Schalten und zum Schutz von Motoren und elektrischen Lasten in Übereinstimmung mit allen wichtigen globalen elektrischen Normen.

Geltungsbereich des Dokuments

In diesem Handbuch werden Implementierung, Funktionen und Betrieb des Modbus-Kommunikationsmodul LULC033 beschrieben.

Anwendungsbereich: hauptsächlich Steuersystemanwendungen in der Industrie und im Bauwesen.

Gültigkeitshinweis

Dieses Handbuch gilt für das Modbus-Kommunikationsmodul LULC033 mit Firmwareversion 2.2 oder höher.

@Decision by JLD 09/2024: keep info on compatibility with LUCM and LUTM until 2026

Das Modbus-Kommunikationsmodul LULC033 mit Firmwareversion 2.2 ist mit folgenden Geräten kompatibel:

  • LUTM-Steuerungen ab Version 1.2

  • LUCM-Multifunktions-Steuereinheiten ab Version 1.10

  • LUCMT-Multifunktions-Steuereinheiten ab Version 2.11

Zugehörige Dokumente

Dokumenttitel

Referenznummer

LULC033 Modbus-Modul - Kurzanleitung

1743239

LU9GC3 Modbus-Abzweigmodul - Kurzanleitung

1638860

TeSys Ultra Kommunikationsvariablen - Benutzerhandbuch

LU•B/LU•S• Starter - Kurzanleitung

1629984

LUCA/LUCB/LUCC/LUCD Steuereinheiten - Kurzanleitung

AAV40503

Elektromagnetische Verträglichkeit - Praktische Montageanleitungen

DEG999

Sie können diese technischen Veröffentlichungen sowie andere technische Informationen von unserer Website unter www.se.com/ww/en/download/ herunterladen.

Informationen zu nicht-inklusiver oder unsensibler Terminologie

Als verantwortungsbewusstes, integratives Unternehmen aktualisiert Schneider Electric kontinuierlich seine Kommunikationen und Produkte, die nicht-integrative oder unsensible Terminologie enthalten. Trotz dieser Bemühungen können unsere Inhalte jedoch nach wie vor Begriffe enthalten, die von einigen Kunden als unangemessen betrachtet werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?