Alarme - Kommunikationsverlust
Alarmquittierung
Liste der möglichen Alarme.
|
Alarme |
Register |
LULC033 |
Quittierung eines Alarms |
|
|---|---|---|---|---|
|
460 Alarmnummer |
461 Alarmbit |
|||
|
ERR |
||||
|
Alarm Thermische Überlast |
4 |
_.3 = 1 |
Aus @JLD TBC
|
Automatisch bei einer Überlast unter 85 % |
|
Alarm Kommunikationsverlust mit Client |
109 |
_.15 = 1 |
Blinken |
Quittierung durch Bit 703.3 Dieses Bit ist bei steigender Flanke aktiv und muss per Programmierung auf 0 zurückgestellt werden. |
Wiederherstellung nach Kommunikationsverlust
Nach der Quittierung durch Setzen des Bits 703.3 auf 1 erfolgt die Wiederherstellung gemäß dem Status der Steuerbits 704.0 und 704.1.