Beschreibung des Moduls und Installation
Abbildung des Moduls
- 1
-
Grüne LED COMM für den Modbus-Kommunikationsstatus
- 2
-
Rote LED ERR zur Fehleranzeige für das Modbus-Kommunikationsmodul
- 3
-
Grüne LED 24V
zur Anzeige der Spannung
an den Ausgängen OA1, OA3, LO1 - 4
-
Steckverbinder RJ45 der Modbus-Schnittstelle RS-485
- 5
-
Anschluss der Spannungsversorgung des Moduls
- 6
-
Anschluss der 24 V
-Spannungsversorgung der
Ausgänge OA1, OA3, LO1 - 7
-
Digitaleingang 2
- 8
-
Digitaleingang 1
- 9
-
Digitalausgang 1, abhängig vom Konfigurationsregister (685 LSB) zuweisbar
- 10
-
Steckverbinder der 24-V
-Spulen-Vorverdrahtung für
die Leistungsbasis-
OA1 kann gemäß Konfigurationsregister (686 LSB) zugewiesen werden.
-
OA3 kann gemäß Konfigurationsregister (686 MSB) zugewiesen werden.
-
- 11
-
Anschluss für die Kommunikation mit der erweiterten Steuereinheit
Beschreibung der Anzeigeleuchten (LEDs)
Beschreibung der verschiedenen Zustände der Anzeigeleuchten (Leuchtdioden, LEDs) am Modbus-Kommunikationsmodul LULC033.
|
Leuchtdioden (LEDs) |
Bedeutung |
||
|---|---|---|---|
|
Grüne LED COMM |
Rote LED ERR |
||
|
Blinken (abwechselnd mit der ERR-LED) |
Blinken (abwechselnd mit der COMM-LED) |
Ein |
Initialisierung der Bus-Parameter läuft |
|
Blinken bei Kommunikation über Moduladresse |
Aus |
Ein |
Normalbetrieb |
|
Aus |
Aus |
Aus |
Fehler: Keine 24-VDC-Spannung an der 24-VDC-Klemme vorhanden. Prüfen Sie die Verbindung zwischen Spannungsversorgung und Kommunikationsmodul. |
|
Ein |
Ein |
Interner Fehler am LULC033 (Interne Fehler) |
|
|
Blinken |
Ein |
Kommunikationsverlust im Modbus-Netzwerk |
|
Adressierung über die Schalter
Die Adresse des Modbus-Kommunikationsmoduls wird anhand der Wahlschalter auf der Modul-Unterseite definiert. Drehen Sie das Modul um, um darauf zuzugreifen:
-
Das Modul wird mit der Standardadresse 1 ausgeliefert.
-
Konfigurationsbeispiel mit Adresse 20
Der zulässige Wertebereich reicht von 1 bis 31.
Die Kodierung der Adresse erfolgt im Binärformat.
Das niederwertige Bit befindet sich rechts und ist durch das Symbol
gekennzeichnet.
Die Adresse 0 wird vom Modul nicht berücksichtigt, da sie vom Client für einen Broadcast-Request verwendet wird.
Reihenfolge der Montage auf einem Grundgerät
Das Modul LULC033 wird in einer Leistungs- oder Reglerbasis eingebaut (an der Unterseite der Steuereinheit, wodurch es in der richtigen Position einrastet).
So installieren Sie das Modul in der Leistungs- oder Reglerbasis:
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Identifizieren Sie die Klemmen des Spulen-Verdrahtungskits. |
|
2 |
Setzen Sie das Modbus-Kommunikationsmodul LULC033 ein. |
|
3 |
Bringen Sie die Steuereinheit an, wodurch das Modul einrastet. |