1743234EN-04

Sicherheitshinweise

VORSICHT
GEFAHR BEI DER VERWENDUNG
Die Installation, die Konfiguration und der Betrieb dieser Geräte dürfen ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
  • Die Benutzer haben sämtliche Anweisungen zu befolgen und alle geltenden Normen und Regelungen zu beachten.
  • Vor dem Einschalten des Motors müssen die Funktionseinstellungen überprüft werden.
  • Die Geräte dürfen in keiner Weise beschädigt oder verändert werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
VORSICHT
SICHERHEITSHINWEISE ZUR VERWENDUNG DER KOMMUNIKATIONSVARIABLEN
  • Die serielle Verbindung darf nur für die Übertragung von Informationen verwendet werden, die für die Anwendung nicht von grundlegender Bedeutung sind.
  • Die Daten in Bezug auf die Zustände und Laststromwerte des Motorabgangs werden mit einer bestimmten Verzögerung übertragen. Aus diesem Grund sollten diese Informationen nicht zur Verwaltung der Schutzeinrichtungen und Not-Aus-Funktionen verwendet werden.
  • Anweisungen wie Rechtslauf, Linkslauf und Halt dürfen nicht in Schutz- und Not-Aus-Schaltungen eingesetzt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?