DOCA0215ES-01

Seguridad del dispositivo

Actualización de firmware

El firmware diseñado para el dispositivo está firmado por la infraestructura de clave pública (PKI) de Schneider Electric para garantizar la integridad y la autenticidad del firmware que se ejecuta en el dispositivo.

  • Regístrese en el Cybersecurity Support Portal de Schneider Electric.

  • Póngase en contacto con el soporte técnico o una gente local de Schneider Electric si necesita ayuda para actualizar el firmware del dispositivo.

Contraseña

La contraseña predeterminada es 0000; debe modificarse cuando se utiliza por primera vez.

NOTA: Evite utilizar contraseñas antiguas. Si olvida la contraseña o desea cambiarla, póngase en contacto con el servicio local o consulte la guía del usuario DOCA0214ES-01.

Fecha y hora

Hay certificados y firmas digitales en el dispositivo, así como registros de auditoría. Para evitar errores, es importante mantener la fecha y la hora sincronizadas. Para obtener más información sobre la fecha y la hora, consulte la guía del usuario DOCA0214ES-01.

Registros de auditoría

Genere los registros de auditoría que registran los eventos, como los intentos de inicio de sesión no válidos y la actualización del firmware.

Los registros de auditoría no contienen información personal ni confidencial.

Para detectar comportamientos inesperados (por ejemplo, reinicios frecuentes, actualizaciones incorrectas del firmware o intentos de inicio de sesión no válidos), se recomienda supervisar periódicamente los registros de auditoría.

Eliminación del dispositivo

El dispositivo contiene información confidencial configurada durante la puesta en servicio, valores de datos recientes y registros. Por ejemplo, esta información puede incluir contraseñas, topología de dispositivos Modbus y consumos de energía medidos.

Es necesario restablecer la configuración y restaurar la contraseña predeterminada antes de eliminar el dispositivo. Debe tener acceso físico al dispositivo mientras esté encendido. Para obtener información detallada sobre cómo restablecer la configuración predeterminada, consulte la guía del usuario DOCA0214ES-01.

NOTA: Es fundamental planificar la retirada del servicio durante el funcionamiento y antes de la eliminación del dispositivo.
NOTA: Asegúrese de que se exportan los últimos registros de eventos antes de retirar el dispositivo del servicio.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.