DOCA0215ES-01

Seguridad física del dispositivo

A continuación se indican los puntos de seguridad física importantes que se deben tener en cuenta para instalar el dispositivo:

  • Se recomienda instalar y utilizar el equipo de conmutación de acuerdo con un método de defensa exhaustivo recomendado por Schneider Electronic para reducir el riesgo de ataques al equipo de conmutación.

  • Instale el ATSE en un armario protegido de manera adecuada, por ejemplo con un candado o una llave, para evitar riesgos durante la instalación o el riesgo de acceso físico no autorizado.

  • Los accesorios de E/S (si los hay) se instalarán de forma segura para evitar el acceso no autorizado y mitigar el riesgo de cambio de la configuración del conmutador para la aplicación predefinida que se esté utilizando.

  • Para los accesorios Modbus-RTU (si los hay) que se reconocen como un riesgo de seguridad en el sector, se recomiendan medidas de seguridad física (como tuberías dedicadas) para proteger los cables de comunicación del acceso no autorizado, las caídas de comunicación, la filtración y manipulación de datos, etc.

  • En el caso de la HMI (si la hay), se utilizará un precinto de plomo para evitar el acceso no autorizado a los botones o conmutadores rotativos.

  • Para la HMI independiente (si la hay), se recomienda encarecidamente implementarla con el ATSE en el mismo armario para garantizar la seguridad de las comunicaciones CANopen, o proteger los cables de comunicación con medidas de seguridad física (como tuberías dedicadas).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.