DUG_FUGA Rotary Dimmer_LK-01

Oprettelse af et scenarie

Med et scenarie kan du samle flere handlinger, der normalt udføres sammen. Med Wiser-appen kan du oprette scenarier på grundlag af dine behov (f.eks. filmnat).
  1. Hjem-siden skal du trykke på .
  2. Gå til Scenarie > + for at oprette et scenarie.
  3. Tryk på Redigér navn , indtast navnet på scenariet (A), og tryk på Gem.
    Bemærk: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på .

  4. Tryk på Tilføj opgave (B) i afsnittet Handling for at åbne rullemenuen.
  5. I menuen Tilføj opgave kan du udføre en eller alle af følgende handlinger (C):
    • Kør enheden - Vælg de enheder, som du ønsker i scenariet.
    • Vælg automatisering - Vælg den automatisering, som du vil aktivere eller deaktivere. Se Automatisering for yderligere oplysninger.
    • Forsinkelse - Indstil forsinkelsestiden.
    Bemærk: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .

  6. Tryk på Kør enheden > Lysdæmper med drejeknap for at vælge en af eller begge funktioner, der skal tilføjes i scenariet:
    • Lysdæmper: Tænd/sluk lysdæmperen (D).
    • Lysstyrke: Justér lysstyrkeniveauet (E).
  7. Tryk på Gem, når alle handlingerne er indstillet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?