DUG_FUGA Rotary Dimmer_LK-01

Parring af enhed med automatisk scanning

Parring af enheden ved automatisk scanning registrerer automatisk enheden, når den korresponderende enhed tændes.
  1. Tryk på Hjem-siden.
  2. Tryk på Aut. scanning > Bekræft.
  3. Aktivér tilladelser til Access-placeringen og Wi-Fi for scanningsenheden, og tryk på Start scanning.
    BEMÆRK: Hvis du har flere gateways, skal du udføre trin 4 eller fortsætte til trin 5.
  4. Tryk på Vælg gateway, og vælg Wiser-gateway'en i rullemenuen.
  5. Fjern knappen fra enheden, og tryk kortvarigt på trykknappen 3 gange (< 0,5 sek.), og vent et par sekunder, indtil enhedens søgning er færdig.
    Lysdioden blinker gult.
    TIP: Hvis du ønsker at parre flere enheder på én gang, skal du udføre trin 5 på hver enhed og vente et par sekunder, indtil de registreres.
  6. Tryk på Næste (A), og vælg Lysdæmper med drejeknap.

  7. Når enheden er tilføjet, skal du trykke på Udført.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?