DUG_FUGA Rotary Dimmer_LK-01

Administration af lysdæmperindstillinger

Ved hjælp af Wiser-appen kan du administrere lysdæmpertilstandene og -indstillingerne.

Sådan får du adgang til lysdæmperindstillingerne:

  1. På siden Hjem skal du trykke på Alle enheder > Lysdæmper med drejeknap.

  2. Tryk på Indstillinger på siden med enhedens kontrolpanel.

Dæmpningstilstand

Hvis du har problemer med flakkende lys, skal du ændre dæmpningstilstanden i appen. Dette kan forbedre dæmpningen.

Tryk på Dæmpningstilstand (A), og vælg en af følgende:

Auto - Når der tilsluttes en anden belastning til lysdæmperen (f.eks. glødelampe).

RL-LED - Vælg kun tilstanden, når LED’en ikke fungerer korrekt i automatisk tilstand.

BEMÆRK:
  • Se Tekniske data for yderligere oplysninger.

  • Der kan også forekomme flakkende lys, når en lysdæmper med drejeknap ikke er tilsluttet en nulledning.

Dæmpningsområde

For at undgå, at lyset flakker og LED pæren slukker, kan du begrænse maks. og min. lysstyrken for den belastning, der er tilsluttet enheden.

Tryk på Dæmpningsområde (B), og benyt en, eller begge, af de følgende fremgangsmåder:

Min. lysstyrke - Træk i skydereguleringen for at begrænse den min. lysstyrke.

BEMÆRK: Det minimale lysstyrkeniveau skal være lavere end det maksimale lysstyrkeniveau.
TIP: Hvis du indstiller den min. lysstyrke yderst til højre med skydereguleringen, lyser belastningen med den min. lysstyrke, selv om du indstiller skydereguleringen på den laveste værdi i kontrolpanelet.

Maks. lysstyrke - Træk skydereguleringen for at begrænse den maksimale lysstyrke

BEMÆRK: Det maks. lysstyrkeniveau skal være højere end det minimale lysstyrkeniveau.
TIP: Hvis du indstiller den maks. lysstyrke yderst til venstre med skydereguleringen, lyser belastningen med den maks. lysstyrke, selv om du indstiller skydereguleringen på den højeste værdi i kontrolpanelet.

BEMÆRK: Dæmpningsområdet er begrænset, hvis det indstillede niveau for min. og maks. er for tæt på hinanden.

Lysdiode-indikatortilstand

Du kan vælge, hvordan lysdiode-indikatoren på enheden skal fungere, ved at trykke på Lysdiode-indikatortilstand (C) og vælg en af følgende:

- Omvendt med belastning - Lysdioden på lysdæmperen er tændt, når enheden er slukket.

- Stemmer overens med belastning - Lysdioden på lysdæmperen er tændt, når enheden er tændt.

- Altid slukket - Lysdioden på lysdæmperen er altid slukket.

- Altid tændt - LED’enpå lysdæmperen er tændt.

For oplysninger om lysdiode-farver under hver tilstand, se Lysdiode-indikatorer.

Indstil virkemåde af udgang

Ved hjælp af denne indstilling kan enheden huske den sidste tilstand på enheden.

Tryk på Skift mellem indstillingerne (D), og vælg en af følgende:

100 % - LED pæren lyser med maks. lysstyrke, hver gang den tændes.

Sidste lysniveau (hukommelsesfunktion) - LED pæren lyser med det tidligere indstillede lysstyrkeniveau, hver gang den tændes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?