DUG_FUGA Rotary Dimmer_LK-01

Fejlfinding i Quick Home Connect

Symptom

Mulig årsag

Løsning

Lysdioden lyser gult på enhederne.

Parring ikke afsluttet og fabriksstandard gendannet.

Par den trådløse Wiser kontakt og enheden igen.

Se

Trådløs Wiser kontakt kan ikke styre enheden pålideligt.

Den trådløse Wiser kontakt og enheden er for langt væk fra hinanden.

Anbring den trådløse Wiser kontakt i en position tættere på enheden.

Den trådløse Wiser kontakt mistede parringen.

Par enheden igen.

Se

Batteriet i den trådløse Wiser kontakt er afladet.

Udskiftning af batteriet i den trådløse kontakt

Scenarie

Procedure

Styring af enhederne med en trådløs Wiser kontakt.

For at styre flere enheder med en enkelt trådløs Wiser kontakt skal du begynde med at parre den med en enhed. Brug derefter den samme trådløse kontakt til at parre med yderligere enheder.

BEMÆRK: Du kan parre op til 7 enheder med en enkelt trådløse Wiser kontakt.

1-kanals batteritryk med enheder (relækontakt, lysdæmper, jalousistyring eller stikkontakt).

Par den trådløse Wiser kontakt med en af enhederne (relækontakt, lysdæmper, jalousistyring eller stikkontakt).

2-kanals batteritryk med enheder (relækontakt, lysdæmper, jalousistyring eller stikkontakt).

Par enten den øverste eller nederste trådløse kontakt med en af enhederne (relækontakt, lysdæmper, jalousistyring eller stikkontakt). Du kan også parre en anden tangent på den trådløse kontakt med en anden enhed.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?