DUG_FUGA Rotary Dimmer_LK-01

Fjernelse af enheden

Ved hjælp af Wiser-appen kan du fjerne en enhed fra enhedslisten.
  1. Hjem-siden skal du trykke på Alle enheder > Lysdæmper med drejeknap.
  2. Tryk  for at få vist flere oplysninger.
  3. Tryk på Fjern og reset til fabriksindstillinger for enhed (A).

    TIP: Hjem-siden skal du trykke på og fastholde Lysdæmper med drejeknap for at fjerne enheden.
    BEMÆRK: Når du fjerner enheden, nulstiller du enheden. Hvis du stadig har et problem med nulstillingen, skal du se Nulstilling af enheden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?