DUG_FUGA Rotary Dimmer_LK-01

Manuel parring af enhed

Følg trinene for at parre enheden manuelt:
  1. Hjem-siden skal du trykke på +.
  2. Tryk på, vælg den ønskede Wiser Gateway på rullemenuen.
  3. Vælg en mulighed for at tilføje enheden (A):
    • Tilføj enhed med installationskode
    • Tilføj enhed uden installationskode

    TIP: Det anbefales kraftigt at tilføje enheden med installationskode.
  4. For at parre enheden med en installationskode skal du trykke på Tilføj enhed med installationskode for at få vist rullemenuen. Vælg en af indstillinger (B):
    • Scan installationskode - du kan scanne enheden for installationskoden.
    • Indtast installationskoden manuelt - Du kan manuelt indtaste installationskoden fra enheden.
    TIP: Installationskoden findes på bagsiden af enheden.
    Fortsæt til trin 6, når du har scannet eller indtastet installationskoden.

  5. Tryk på Tilføj enhed uden installationskode for at parre enheden uden installationskode.
  6. Fjern knappen fra enheden, og tryk kortvarigt på lysdæmperknappen 3 gange (< 0,5 sek.).

    Lysdioden blinker gult.
  7. I appen skal du vælge Bekræft, at lysdioden blinker gult og trykke på Start konfiguration (C).

    Efter et par sekunder angiver lysdiode, der lyser konstant grønt, at enheden er korrekt parret med gateway’en.

  8. Når enheden er tilføjet i appen, skal du trykke på Udført.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?