DUG_PowerTag-E_LK-03

Oprettelse af en automatisering

Med en automatisering kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen, og udløses automatisk eller på planlagte tidspunkter. Ved hjælp af Wiser-appen kan du oprette automatiseringer ud fra dine behov.
  1. Tryk på på siden Hjem.
  2. Gå til Automatisering > + for at oprette en automatisering.
  3. Tryk på Redigér navn , indtast navnet på automatiseringen (A), og tryk på Gem.
    TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din automatisering, ved at trykke på .

  4. Tryk på Betingelserne er opfyldt for at vælge en af betingelsestypen (B):
    • Alle betingelser er opfyldt: automatiseringen igangsættes, når alle betingelserne er opfyldt.
    • En af betingelserne er opfyldt: automatiseringen igangsættes, når mindst én betingelse er opfyldt.

  5. Tryk på Tilføj betingelse for at få vist rullemenuen.
  6. I menuen Tilføj betingelse kan du udføre en af eller alle følgende indstillinger (C):
    • Når vejret skifter: vælg forskellige vejrindstillinger.
    • Tidsplan: indstil tid og dag.
    • Når enhedens status ændres vælg enheden og dens funktion.
    • Når spotprisen ændres fastsætte spotprisen og dens betingelser.
    BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere betingelser ved hjælp af .

  7. Tryk på Når enhedens status ændres > Net, og vælg en af følgende funktioner (D):
    • Samlet aktiv effekt: til indstilling af energiforbruget i realtid (kW).
    • Belastningsstatus: til at tænde/slukke for belastningen.
    • Dagligt forbrug: til indstilling af dagligt energiforbrug.
    • Månedligt forbrug: til indstilling af det månedlige energiforbrug.
  8. Tryk Når spotpris ændres, skal du indstille den krævede spotpris og -betingelse (hvis lavere så, eller hvis højere så).
    Eksempel: Hvis du indstiller betingelsen som spot pris > 2 kr/kWh, er dine handlinger (defineret i næste trin) aktive, når prisen er over 2 Kr/kWh.
  9. Tryk på Tilføj opgave for at få vist menuen til slide op.
  10. I menuen Tilføj opgave kan du foretage en af eller alle følgende indstillinger (E):
    • Kør enheden: vælg de enheder, du vil udløse.
    • Scenarie eller automatisering: vælg det scenarie, du ønsker at udløse, eller vælg den automatisering, du vil aktivere eller deaktivere.
    • Send besked: slå meddelelse til for automatiseringen.
    • Forsinkelse: indstil forsinkelsestiden.
    BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .

  11. Tryk på Effektiv periode for at indstille tidsintervallet for automatiseringen. Du kan vælge en af følgende (F):
    • Hele dagen: 24 timer
    • Om dagen: Fra solopgang til solnedgang
    • Nat: Fra solnedgang til solopgang
    • Tilpasset: Brugerdefineret tidsperiode

  12. Tryk Gem, når alle handlingerne og betingelser er indstillet.
    Når automatiseringen er gemt, vises det på fanen Automatiseringer. Du kan trykke på omskifteren for at aktivere/deaktivere.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?