DUG_PowerTag-E_LK-03

Indstilling af takster

Du kan indstille en fast- og spidsbelastningstakst i dine takstindstillinger i Wiser-appen.
  1. Tryk på Mine prisindstillinger på elsiden.
  2. Vælg en af følgende (A) i rullemenuen:
    • Variabel takst (peak/off-peak): Taksten indstillet for en specifik tidsperiode, fx. hvor elforbruget er højest og dermed dyrest. Beløbet, du betaler for hver enhed af el, der forbruges i den indstillede periode.
    • Fast takst: fast takst for hele elforbrugsperioden.
    • Spotpristakst standardsats for elforbrug pr. time i det enkelte takstområde.
    • Ingen kontrakt: Eltaksten er ikke indstillet, der vises ingen oplysninger vedrørende prisen i appen.
    BEMÆRK: Som standard er indstillingen Ingen kontrakt indstillet.
  3. Tryk på Bekræft, når du har valgt en indstilling.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?