Manuel parring af enhed
- Tryk på + på Hjem-siden.
- Tryk
, skal du vælge de ønskede Wiser hubben i slide-up-menuen.
- Vælg en mulighed for at tilføje enheden (A):
- Tilføj enhed med installationskode
- Tilføj enhed uden installationskode
TIP: Det anbefales at tilføje enheden med installationskode. - For at parre enheden med installationskoden skal du trykke
på Tilføj enhed med installationskoden for at få vist rullemenuen. Vælg én af indstillingerne
(B):
- Scan installationskode: du kan scanne
enheden for installationskoden.
Placer dit kamera for at scanne QR-koden eller stregkoden, der findes på PowerTag.
- Indtast installationskoden manuelt: du kan finde installationskoden på enheden manuelt.
Når du har tilføjet enheden med installationskoden, skal du fortsætte til trin 6. - Scan installationskode: du kan scanne
enheden for installationskoden.
- Tryk på Tilføj enhed uden installationskode for at parre enheden uden installationskode.
- Vælg (C).
- Vent et par minutter, mens appen opretter forbindelse til
din PowerTag.
Én gang PowerTag er tilføjet, skal du trykke på Udført. - På konfigurationssiden skal du trykke på PowerTag for at konfigurere.
- Tryk Opgradér, for at opdatere
til den nyeste version og låse de respektive funktioner op.BEMÆRK: De første to trin vil som standard blive udført for nye brugere.
- Når alle opgraderingstrin er udført, får du en pop-up-meddelelse. Tryk Bekræft, for at åbne indstillingssiden.
- På indstillingssiden trykkes på (D) for at vælge typen.
- Vælg typen på listen baseret på anvendelse
og anvendelse, og tryk derefter på Bekræft.VIGTIG: Det er obligatorisk at konfigurere en PowerTag som Grid på husets hovedafbrydere.
- Tryk Navn (E), indtast navnet, og
tryk derefter på Gem.TIP: Du kan ikke tilføje det samme navn to gange og bruge navnet Net.
Som standard hentes navnet fra den valgte type. - På indstillingssiden trykkes på .on pop-up-meddelelse.BEMÆRK: Når du har konfigureret den, kan du ikke ændre den belastningstype, som du overvåger.
For at overvåge en anden belastningstype i fremtiden skal du fjerne og omkonfigurere PowerTag. - Én gang for alle PowerTag er konfigureret, tryk på Udført.