DUG_PowerTag-E_LK-03

Om enheden

PowerTag E (i det følgende benævnt PowerTag) er en kompakt, robust og trådløs kommunikationsenergisensor, som er let at installere. Det anvendes sammen med Gateway/Hub til indsamling af oplysninger fra alle udstyrede kredsløb for at identificere energiforbruget for hver tilsluttet belastning. Den er designet specifikt til at styre energiforbruget i nye og eksisterende boliginstallationer. Den overvåger og måler effekt i realtid og giver også komplet synlighed af strømoverførsel mellem strømkilde og grupper.

Funktioner i PowerTag:

  • Nem at montere med top- eller bundposition direkte på afbryderen.

  • Måler energiforbrug og effekt i realtid.

  • Sender meddelelser og alarmer i realtid til Wiser-appen i tilfælde af, at forbrugsgrænsen, der er indstillet af brugeren i automatiseringen, overskrides.

Fordele ved PowerTag:

  • Nem tilgængelighed og meget hurtig installation.

  • Energiklasse 1: nøjagtig måling.

  • Kompakt og omkostningseffektiv.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?