DUG_PowerTag-E_LK-03

Parring af enhed med automatisk scanning

Parring af enheden med automatisk scanning registrerer automatisk enheden, når den tilsvarende enhed tændes.
  1. På siden Hjem trykkes på + > Autom scanning > Bekræft.
  2. Tillad adgang til lokalitet og Wi-Fi for scanningsenheden, og tryk på Start scanning.
    BEMÆRK: Hvis du har flere gateways, skal du udføre trin 3 eller fortsætte til trin 4.
  3. Tryk Vælg hub og vælg Wiser Gateway i rullemenuen.
    Vent et par sekunder, indtil søgningen efter enheden er færdig.
  4. Tryk på Næste, og vælg PowerTag.

  5. Tryk på Udført for at åbne menuen.

    BEMÆRK: Tryk på for at omdøbe PowerTag.
  6. På konfigurationssiden skal du vælge PowerTag fra listen der skal indstilles.
  7. Tryk Opgradér, for at opdatere til den nyeste version og låse de respektive funktioner op.
    BEMÆRK: De første to trin vil som standard blive udført for nye brugere.

  8. Når alle opgraderingstrin er udført, får du en pop-up-meddelelse. Tryk Bekræft, for at åbne indstillingssiden.
  9. På indstillingssiden trykkes på (A) for at vælge typen.
  10. Vælg typen på listen baseret på anvendelse og anvendelse, og tryk derefter på Bekræft.
    VIGTIG: Det er obligatorisk at konfigurere en PowerTag som Grid på husets hovedafbrydere.
  11. Tryk Navn (B), indtast navnet, og tryk derefter på Gem.
    TIP: Du kan ikke tilføje det samme navn to gange og bruge navnet Net.
    Som standard hentes navnet fra den valgte type.
  12. På indstillingssiden trykkes på Gem > Bekræft > OK.on pop-up-meddelelse.
    BEMÆRK: Når du har konfigureret den, kan du ikke ændre den belastningstype, som du overvåger.
    For at overvåge en anden belastningstype i fremtiden skal du fjerne og omkonfigurere PowerTag.
  13. Én gang for alle PowerTag er konfigureret, tryk på Udført.

    Når parringen er afsluttet, vises PowerTag på startskærmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?