DUG_EVlink_WSE-02

Laddningsläge

Med Wiser-appen kan du hantera laddningsläget.

  1. Gå till sidan Hem och tryck på Alla enheter > EVlink Home Smart.

  2. Gå till kontrollpanelssidan för enheten och tryck på Laddningsläge.

  3. I menyn EV-laddningsläge väljer du något av följande alternativ:

    1. Ladda nu: Laddningen startar direkt när kabeln ansluts till ett elfordon (EV).

    2. Kostnadseffektiv: Dina elfordon börjar laddas automatiskt vid nästa kostnadseffektiva tidsperiod baserat på taxan för att minska den totala laddningskostnaden.

      OBS: Om ditt land inte stöder kostnadseffektiv laddning är det här alternativet inte tillgängligt.
    3. Anpassat schema: Skapa ett eget schema för laddning av elfordon.
      Du kan lägga till flera scheman baserat på dina krav. Välj dagar, ange start- och sluttid och aktivera notifiering. Se Skapa ett schema.

OBS: Du kan när som helst ändra laddningsläget.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?