DUG_EVlink_WSE-02

Ställ in avtalsalternativ

Du kan uppdatera ett fast pris och maxpris baserat på ditt avtalsalternativ i Wiser-appen.
  1. Tryck på Mina avtalsalternativ på sidan Elektricitet.
  2. I snabbmenyn väljer du något av följande (A):
    • Användningstid (toppbelastningstid/lugn tid): ett pris som gäller en specifik tidsperiod då förbrukningen är som högst. Det är det belopp du betalar för varje elenhet som förbrukas under den angivna tidsperioden.
    • Fast pris: fast pris för hela elförbrukningsperioden.
    • Spotpris: standardsats per timme för elförbrukning per avgiftszon (endast för Sverige).
    • Inget avtal: elpriset har inte angetts; ingen information om fakturan visas i appen.
    Land utan spotpris (Spanien ochPortugal) Land med spotpris (Sverige och Finland)
    OBS:
    • Som standard är alternativet Inget avtal inställt.

    • Innan du ändrar din taxetyp från maxpris till fast pris eller inget avtal måste du ändra laddningsläget från ”Kostnadseffektiv” till ”Ladda nu” eller ”Anpassat schema”.

  3. Välj ett alternativ och tryck på Bekräfta.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?