DUG_EVlink_WSE-02

Felsökning

Symptom

Möjliga orsaker och lösningar

Kontakten är ansluten till elfordonet men laddas inte.

  • Kontrollera att kontakten är ordentligt isatt genom att dra ur och koppla in den i elfordonets uttag igen.

  • Kontrollera laddningssekvensen genom att följa proceduren som beskrivs i Ansluta laddaren.

Laddarens lysdiod pulserar långsamt ljusgrönt
(ENDAST EVlink Home Smart-laddare)

  • Starta om EVlink Home Smart-laddaren och vänta 10 sekunder för att strömsätta den.

  • EVlink Home Smart-laddaren är inte ansluten till molnet om Wi-Fi används:

    • Kontrollera att du ansluter EVlink Home Smart-laddaren till ett 2,4 GHz Wi-Fi med WPA2-lösenord

    • Kontrollera att SSID och lösenordet är rätt.

    • Om Wi-Fi-signalen är för svag: Anslut laddaren med Ethernet-kabel eller lägg till en extender för Wi-Fi-nätverket.

Laddarens lysdiod lyser rött.

  • Kontrollera att stoppknappen inte är låst genom att rotera den 90° medurs.

  • Om inte stänger du av laddarens strömförsörjning.

  • Koppla ur kontakten från EV.

  • Slå på strömförsörjningen, vänta tills laddaren är klar (lysdioden lyser grönt) innan du återansluter kontakten till elfordonet.

  • Kontrollera att nätaggregatet är säkert anslutet till laddarens PE-terminal (skyddsjord).

Laddarens lysdiod släcks.

  • Strömförsörjning saknas, laddaren kan vara skadad.

  • Stäng av laddarens strömförsörjning.

  • Kontakta Schneider Electrics kundtjänst.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?