DUG_EVlink_WSE-02

Återställa PIN-koden med eSetup-appen

Om du tappar bort eSetup-PIN-koden kan du återställa PIN-koden till standardvärdet med eSetup-appen.
  1. Aktivera EVlink Home Smart för att aktivera EVlink Home Smart Wi-Fi® Direct.
    Wi-Fi® Direct kommer att vara aktivt i 4 minuter efter att det har slagits på
  2. Öppna eSetup-appen och välj EVlink Home Smart och tryck sedan på Öppna inställningar.
  3. Välj EVLINK-VÄXELSTRÖMSLADDARE– internationell.
  4. På skärmbilden anger du den nya PIN-koden, bekräftar PIN-koden och trycker på Spara.
  5. Tryck på Återställ PIN-kod (A) och välj Bekräfta (B).
  6. Tryck på stoppknappen inom 3 minuter och 30 sekunder.
    OBS: Lås upp stoppknappen genom att rotera den 90° medurs.

  7. Efter 10 sekunder återställs PIN-koden till standardvärdet (123456).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?