DUG_EVlink_WSE-02

Prisinformation

Du kan visa och uppdatera prisinformationen Wiser-appen för att se information om dina energikostnader och fakturor.

För att se prisinformation:

  1. Tryck på på startsidan.

  2. Välj Hemhantering och välj din bostad där energisensorn är installerad för att visa Heminställningar.

  3. På sidan för heminställningar väljer du Taxa > Elavgifter.

    Du kan visa och uppdatera följande i elektricitetsmenyn:

    1. Avtalsalternativ

    2. Tullzon (Endast tillgängligt för avtalsalternativ för spotpris)

    3. Prenumerationstyp

    4. Priser (inte tillgängligt för spotprisavtal)

    5. Scheman (endast tillgängligt för avtal med användningstid)

  4. När alla inställningar har uppdaterats trycker du på Spara.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?