eSetup-idrifttagning
|
För Android-mobiltelefoner: |
För Apple-mobiltelefoner: |
![]() |
![]() |
När EVlink Home Smart har installerats följer du instruktionerna för att börja använda eSetup-appen:
- Öppna eSetup-appen och välj EVlink Home Smart (A).
- Slå på EVlink Home Smart-laddaren för att aktivera för Wi-Fi®-åtkomstpunkten. Wi-Fi®-åtkomstpunkten kommer att vara aktiv i 4 minuter efter att den har slagits på.
- Aktivera Wi-Fi® på din smartphone
och anslut till EVlink Home Smart via Wi-Fi® Direct.OBS: Standard-PIN-koden för anslutning till EVlink Home Smart-laddaren är 123456.
- I eSetup-appen trycker du på Öppna inställningar (B).
- Välj EVLINK-VÄXELSTRÖMSLADDARE– internationell
- På skärmbilden anger du den nya PIN-koden, bekräftar PIN-koden och trycker på Spara.OBS: PIN-koden måste bestå av 6 till 16 siffror, får inte innehålla samma siffra mer än 3 gånger eller en kombination av 6 siffror eller mer.Ny PIN-uppdatering har genomförts.
- På nästa sida anger du den nya PIN-koden och trycker på Anslut.
- Om EVlink Home Smart-firmwaren är uppdaterad trycker du på Fortsätt för att visa Nätverksinställningar.
- På sidan Nätverksinställningar väljer du hur du ansluter EVlink Home Smart till Internet och
trycker på Spara och fortsätt.
- Wi-Fi (C):Tryck på Skanna Wi-Fi QR-kod och skanna QR-koden på routern för att ansluta till Wi-Fi® automatiskt. Alternativt kan du välja från listan över tillgängliga nätverk genom att trycka på Välj ett nätverk eller ange namn och lösenord för Wi-Fi-nätverket manuellt.
- Ethernet (D): Ange nätverksinformation för anslutning (använd kabeltypen RJ45).
- På sidan Elinställningar väljer du
effektklass för EVlink för att matcha elinstallationen.
Du kan använda skjutreglaget (E) eller -/+ för att begränsa laddningsströmmen och trycka på Spara och fortsätt (F).
- På sidan Enhetsinställningar kan du aktivera
eller inaktivera effektmätaren med växlingsknappen och sedan trycka på Spara och fortsätt.OBS: Om du aktiverar detta alternativ ser du till att du har anslutit effektmätaren till laddaren.
- Klicka på Fortsätt på sidan Övervakning.
- När alla enhetsinställningar har konfigurerats trycker du på Överlämna till kunden och delar PIN-koden med kunden.
- Efter att du har delat PIN-koden trycker du på Starta om nu (G) för att starta om laddaren.
Vänta 5 minuter innan EVlink Home Smart ansluts till internetroutern.EVlink Home Smart ska startas om i enlighet med den tillämpade konfigurationen.OBS: Om du behöver ändra driftsättningsparametrarna kan du återansluta till EVlink Home Smart med eSetup under 4 minuter efter omstart eller tillkoppling. - Lysdioden blir helt grön 5 minuter efter omstart för att bekräfta att EVlink Home Smart är ansluten för fjärrdrift.
-
Se Parkoppla enheten för att parkoppla med Wiser-appen.
-
Se Använda enheten för att övervaka och styra med Wiser-appen.