DUG_EVlink_WSE-02

EVlink Home antiutlösningssystem

EVA1HPC1 EVA1HPC3


Översikt

Antiutlösning i hemmet är ett system för strömlasthantering som kontinuerligt anpassar strömmen som levereras för att ladda bilen, med hänsyn tagen till hemförbrukningen.
Energitillgängligheten beräknas av antiutlösningssystemet genom att jämföra energigränsen för elnätet med den hemmaförbrukning som samlas in av en strömtransformator som sitter på undersidan av huvudbrytaren.

OBS: Utlösningsmodulen är konstruerad för att användas med EVlink Home-laddningsstationen. Får inte användas tillsammans med andra elektriska enheter.

Installera antiutlösningssystemet

Se medföljande installationsanvisningar.

Installationsvideo:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?