DUG_WSE_IPC_Outdoor_02

Parkoppla enheten

Använd Wiser by SE-appen och parkoppla din enhet med det lokala Wi-Fi-nätverket för att registrera dig i molnet för att komma åt och styra enheten.

Innan du parkopplar enheten hämtar du Wiser by SE-appen till din mobila enhet.

Parkoppla enheten genom att följa stegen nedan:
  1. startsidan trycker du på ikonen + och trycker på .
  2. Anslut strömsladden till en strömkälla för att sätta på enheten.
    Se till att LED-indikatorn blinkar rött.
  3. Välj Nästa steg (A) i Wiser-appen och tryck på Starta konfiguration.

  4. Välj Wi-Fi-nätverk, ange Lösenord (B) och tryck på Nästa.
    OBS: Se till att först ansluta din mobiltelefon till Wi-Fi i hemmet och välja 2,4 GHz-nätverk.

  5. Vänta några sekunder tills LED-indikatorn blinkar blått och blir stabil.
    Den blå LED-indikatorn på IP-kameran visar att den har anslutits till Wi-Fi-nätverket och är klar att användas.

  6. När enheten har anslutits trycker du på Klar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?