DUG_WSE_IPC_Outdoor_02

A készülék párosítása

A Wiser alkalmazás segítségével párosítsa eszközét a helyi Wi-Fi hálózattal, hogy a felhőben regisztrálhassa és vezérelhesse az eszközt.

Mielőtt párosítaná az eszközt, töltse le a Wiser alkalmazást mobileszközére.

A készülék párosításához kövesse a lépéseket:
  1. A Kezdőlap oldalon, koppintson az + ikonra, majd koppintson az elemre.
  2. Csatlakoztassa a tápkábelt a tápegységhez a készülék bekapcsolásához.
    Győződjön meg róla, hogy a LED pirosan villog.
  3. A Wiser alkalmazásban válassza ki a következő lépést (A), majd koppintson a Konfigurálás indítása elemre.

  4. Válassza ki a Wi-Fi hálózatot, adja meg a Jelszót (B), majd koppintson a Következő gombra.
    MEGJEGYZÉS: Először csatlakoztassa a mobiltelefonját az otthoni WiFi-hez, és válassza a 2,4 GHz-es hálózatot.

  5. Várjon néhány másodpercet, amíg a LED kéken villog, és stabilizálódik.
    Az IP-kamerán lévő kék LED azt mutatja, hogy a Wi-Fi hálózatra való csatlakoztatása sikeres volt, és használatra kész.

  6. Miután az eszközt csatlakoztatta, koppintson a Kész elemre.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?