DUG_WSE_IPC_Outdoor_02

Az eszköz eltávolítása

A Wiser alkalmazás segítségével eltávolíthat egy eszközt az eszközlistáról.
Az eszköz eltávolításához kövesse a következő lépéseket:
  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Kültéri kamera.
  2. Koppintson és koppintson a Beállítások gombra.
  3. Koppintson az Eszköz eltávolítása (A) gombra és a Jóváhagyás elemre.

    JAVASLAT: A készülék eltávolításához hosszú ideig koppintson a Kültéri kamera elemre a kezdőlapon.
    MEGJEGYZÉS:

    • Az eszköz eltávolításával alaphelyzetbe állítja az eszközt. A LED elkezd pirosan villogni, jelezve, hogy a készülék készen áll egy másik hálózatra való csatlakozásra.

    • Ha a párosítás során probléma merül fel, lásd a készülék hibaelhárítását.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?