DUG_WSE_IPC_Exterior_02

Remover o dispositivo

Através da aplicação Wiser, pode remover um dispositivo da lista de dispositivos.
Siga os passos para remover o dispositivo:
  1. Na Página principal, toque em Todos os dispositivos > Câmara IP exterior.
  2. Toque e toque em Definições.
  3. Toque em Remover dispositivo (A) e toque em Confirmar.

    SUGESTÃO: Em alternativa, pode tocar sem soltar na Câmara IP exterior na página principal para remover o dispositivo.
    NOTA:

    • A remoção do dispositivo irá redefinir o dispositivo. O LED começa a piscar a vermelho, indicando que o dispositivo está pronto para ser emparelhado com outra rede.

    • Se houver um problema ao emparelhar, consulte a resolução de problemas do dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?