DUG_WSE_IPC_Exterior_02

Utilizar o modo privado

O modo privado permite-lhe desativar a visualização em tempo real, desativando assim todas as outras funcionalidades do painel de controlo para todos os utilizadores ligados à mesma rede Zigbee. Utilizando este modo, o utilizador pode manter a confidencialidade durante momentos privados.
Siga os passos para ligar o modo privado:
  1. Na Página principal, toque em Todos os dispositivos > Câmara IP exterior.
  2. Toque em > Definições .
  3. Toque no botão de ativar/desativar para ligar o Modo privado.
  4. Em alternativa, toque em Modo privado (A) no painel de controlo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?