DUG_WSE_IPC_Outdoor_02

Använda privatläge

I privat läge kan du stänga av den aktiva vyn och därmed inaktivera alla andra funktioner på kontrollpanelen för alla användare som är anslutna. I det här läget kan användaren vara hemlig under privata ögonblick.
Aktivera privatläge genom att följa stegen nedan:
  1. startsidan trycker du på Alla enheter > IP-kamera utomhus.
  2. Klicka > Inställningar.
  3. Tryck på växlingsknappen för att aktivera privatläge.
  4. Alternativt trycker du på Privatläge (A) på kontrollpanelen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?