DUG_Micro Module Dimmer_WSE-02

Ta bort enheten

Med Wiser by SE-appen kan du ta bort en enhet från enhetslistan.
Så här tar du bort enheten:
  1. hemsidan trycker du på Alla enheter > dimmerpuck.
  2. Tryck för att visa mer information.
  3. Tryck på Ta bort och fabriksåterställ enheten (A).

    FÖRSLAG: Alternativt kan du trycka länge på Dimmerpuckhemsidan för att ta bort enheten.
    OBS:
    • Om du tar bort enheten återställs pucken. Efter återställning lyser lysdioden orange vilket visar att pucken är redo att parkopplas i ett annat nätverk.

    • Om det uppstår ett problem när du parkopplar eller återställer pucken, se Återställa enheten manuellt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?